智能园区

建设互联园区,变革工作、学习、安全状态

今天的智能园区网络是建立在连通性的基础上,旨在提高生产力、效率、学习和安全。可靠的高速光纤环,内置设备光纤,PoE(以太网供电)和供电光纤,为 Wi-Fi、蜂窝网络和物联网网络的内外覆盖提供了坚实的基础设施。聚合有线和无线管理解决方案简化了支持,提高了网络性能,使一切使用起来都更容易。

园区网络不仅仅是重要的 IT 资产,还反映了组织的愿景和价值观。无论是建设智能大学园区、智能医疗园区还是智能企业园区,康普都能帮助您塑造和改变未来。

挑战与机遇

通用连接性

通用连接是智能园区的主要需求,支持各种用户、设备和应用程序。其包括一个以铜缆和光纤骨干为特色的园区范围网络;无处不在的无线覆盖——室内和室外 Wi-Fi 和蜂窝网络;高速交换和可靠的电力光纤;另外,把所有这些融为一体的愿景和经验。

查看超链接园区

安全和安防

没有什么比保障员工、客人和学生的福祉更重要。智能园区的安全依赖于互联网络:基于物联网的传感器、智能照明、智能锁、视频监控,以及园区范围内的 Wi-Fi、物联网和蜂窝网络覆盖。

阅读智能园区安全解决方案简介

网络可管理性

强大的智能园区基础设施背后的技术非常复杂。管理起来困难重重。聚合接入网简化了园区 WLAN 和 LAN 管理,而集成的物联网消除了独立的网络孤岛。可伸缩的交换和结构化电缆让您能够轻松顺利地扩展,而不必推倒重来。自动化基础设施管理有效地管理移动、添加和更改,同时确保停机时间最小化。

阅读萨帕尔学院案例分析

联网边缘设备

每个园区都不相同,但都面临着一个共同的挑战:如何启动和连接各种远程设备,以确保整个园区的网络可靠性和物理安全。康普智能园区解决方案可在不干扰环境的情况解决这些问题。

从大型园区经验中学习

为什么选择康普?

更好的用户体验
更好的用户体验

从 Wi-Fi 到室内蜂窝网络和两者之间的一切,康普无线网络随时随地连接您的用户。更好的用户体验意味着更高效的工作场所。

可靠性和安全性
可靠性和安全性

凭借 40 年的联网经验(包括结构化电缆、有线和无线接入),康普为您的人和事构建了稳定、安全、不间断连接的 IT 和 OT 网络。

简单性和效率
简单性和效率

康普通过最小化网络竖井、合并有线和无线基础设施、自动化网络监控以及为管理整个物理层提供单一资源,来简化网络复杂性。

改善业务成果
改善业务成果

康普的开放网络架构和技术合作伙伴生态系统,使我们能够交付解决方案,解决行业特定的业务挑战。

其他资源

  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    手册:Education – Elevate the classroom experience - German

    A fast, reliable network is no longer optional for schools, colleges and universities. Read how to enable your campus network to support future ready technologies.
    下载
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    订购指南:校园光纤解决方案 - 欧洲、中东和非洲

    关于设计园区光纤网络和为整个光纤骨干网络订购组件的指南。
    下载
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    订购指南:园区光纤解决方案-北美地区

    关于设计园区光纤网络和为整个光纤骨干网络订购组件的指南。
    下载
  • A1A49B8B-5D80-4C0C-9DBB-88D27D401C49 Created with sketchtool.

    案例研究:塔帕工程技术学院

    TIET’s 250-acre campus houses 33 active sites including 14 student hostels, staff residences, academic buildings, a library, a dining area and the director’s office. As the hub of activity for 8500 students and 900 staff members, the institute wanted to revamp the network infrastructure as the Wi-Fi experience was inconsistent. This was due to an increasingly burgeoning digital footprint, which lead to the existing Wi-Fi infrastructure not being able to keep up with the demands of an agile 24x7 student body. IT staff also spent significant time onboarding new devices on the network, as well as to upgrade or replace access points (APs) as they failed.
    下载