找到的文章:251
多年来,服务提供商一直在农村地区部署固定无线网络接入技术,对他们而言,这可能是复杂、昂贵且耗时的安装过程。在这篇博客中,Paul Baker解释了5G以及用户安装的室内家庭网关如何为无处不在的大众市场宽带服务提供固定无线网络接入。
Open RAN(开放式无线接入网)的基本基础是以开放的方式实现无线电接口的标准化,从而确保不同供应商制造的组件无线电设备之间的互操作性。Kevin Linehan在本博客中对此进行了详细说明。
5G在全球客户中的普遍采用,使其成为在新用户方面增长速度最快的蜂窝无线技术。5G Americas总裁Chris Pearson在这篇博文中详细介绍了不久前进行的一项研究。
较之Part 90Z,CBRS对于100 MHz接入提供更多频谱,并可用于解决部分地区现有的Part 90Z拥塞。Part 90Z许可将在2020年10月过期,因此被许可方现在就应该行动起来,制定并执行其过渡计划。Rashid Bhatti和Mark Gibson在此博客中进行了说明。
从未来网络的设计和管理,到这些复杂项目的实施、验证和自动化,康普的专业服务团队确保最大、最雄心勃勃的网络转移顺利进行。阅读更多关于专业服务和他们如何帮助您的信息。
在这篇博文中,Mark Gibson 简要介绍了最近由无线基础设施协会发布的名为“CBRS 机遇”的白皮书。
运营商、市政当局和制造商之间的合作对于确保高质量的网络部署至关重要,既要满足美学要求,又要推动设计标准。在此博客中,Iris Troiano 解释了一些小型蜂窝基站隐藏设计如何增强 5G 覆盖范围。
部署天线以充分抵御恶劣天气模式和野火等自然灾害造成的大风,这只是微波设计工程师面临的众多艰巨挑战之一。这篇博客中,Kevan Williams 解释了康普 公司的 LX6 系列低风载天线如何将发射塔的负载降至最低以应对这些因素。
康普的Ric Johnsen在本博客中解释说,服务提供商将建立他们的优势网络能力,并继续朝着融合无线和有线网络以提高效率的方向发展。