找到的文章:251
尽管美国政府在过去两年里已经替换了一些较旧的无线网络技术,但似乎仍有改进的空间。在本博客中,Brian Wright重点介绍了不久前进行的一项民意调查,该调查显示很多员工认为其所在机构的无线网络接入相对较差。
每年,我们都会预测哪些趋势将在未来一年影响网络市场。2020年尤其不准确,因为没有人预料到Covid-19大流行,这改变了人们工作和娱乐的方式。在这篇博客中,Morgan Kurk解释了我们的一些预测是如何实现的,而另一些却被推迟了。
对于联邦政府而言,5G不会自动成为快捷、简单或廉价的网络,市场研究公司Market Connections进行了一项由康普赞助的研究,探讨了5G的各种机遇以及在未来几年对各机构的影响。在这篇博客中,Ed Wyatt对此市场研究予以了说明。
某学区的前IT总监Erik Heinrich,分享他对如何解决数字鸿沟的看法,并列举了一个学区成功的案例。
如果您对建立基于CBRS的网络(无论是私有网络还是公共网络)感兴趣,康普将能为您提供广泛的产品,包括无线电接入点、天线以及支持的光纤和铜缆连接。Martin Zimmerman在这篇博客中作了解释。
在这篇博客中,康普的Donald Gardner解释了双波段全方位天线如何利用E波段频率来最大化容量,并利用微波频率(如23GHz)来最大化关键流量的可用性。
在这篇博客中,康普的Mika Hedemaki解释公司如何与诺基亚合作推出交错无源-有源天线,为移动运营商提供可灵活定制满足其特定5G需求的天线。
在“什么是Wi-Fi漫游”博客系列的第2部分,康普的Matt Melester阐述公司如何支持思科的OpenRoaming和谷歌的Orion平台,以及这些平台对Wi-Fi行业和我们客户的潜在影响。
最近,集束连接器成为Senza Fili对手合作伙伴讨论的话题,其中以康普的Omar Parimbelli和Marty Zimmermann为代表人物。来自Senza Fili的无线技术领域专家Monica Paolini博士的客座博文阐述了如何通过部署集束连接器简化5G部署。