找到的文章:248
对于联邦政府而言,5G不会自动成为快捷、简单或廉价的网络,市场研究公司Market Connections进行了一项由康普赞助的研究,探讨了5G的各种机遇以及在未来几年对各机构的影响。在这篇博客中,Ed Wyatt对此市场研究予以了说明。
某学区的前IT总监Erik Heinrich,分享他对如何解决数字鸿沟的看法,并列举了一个学区成功的案例。
如果您对建立基于CBRS的网络(无论是私有网络还是公共网络)感兴趣,康普将能为您提供广泛的产品,包括无线电接入点、天线以及支持的光纤和铜缆连接。Martin Zimmerman在这篇博客中作了解释。
在这篇博客中,康普的Donald Gardner解释了双波段全方位天线如何利用E波段频率来最大化容量,并利用微波频率(如23GHz)来最大化关键流量的可用性。
在这篇博客中,康普的Mika Hedemaki解释公司如何与诺基亚合作推出交错无源-有源天线,为移动运营商提供可灵活定制满足其特定5G需求的天线。
在“什么是Wi-Fi漫游”博客系列的第2部分,康普的Matt Melester阐述公司如何支持思科的OpenRoaming和谷歌的Orion平台,以及这些平台对Wi-Fi行业和我们客户的潜在影响。
最近,集束连接器成为Senza Fili对手合作伙伴讨论的话题,其中以康普的Omar Parimbelli和Marty Zimmermann为代表人物。来自Senza Fili的无线技术领域专家Monica Paolini博士的客座博文阐述了如何通过部署集束连接器简化5G部署。
Google最近推出Orion WiFi,使OpenRoaming的话题重新引起了人们的关注。这是什么,为什么要关心它?在本系列的第1部分中,Matt Melester定义了Wi-Fi漫游以及将技术普及的众多参与者。
康普的M-LOC集束连接器和PowerShift直流电源赢得了布线安装与维护杂志2020年创新奖。在本博客中,Mike Wolfe将向您简要介绍这些产品的优势。