提高网络容量,增强无线网络覆盖,更好地支持室内外数据流量需求。
查看所有产品
推动 HFC 宽带网络的发展,以满足高速数据需求,同时满足低延迟、安全性和容量增加的需求。
查看所有符合BABA标准的产品
确保为室内和室外网络提供卓越的保护、可靠性和可扩展性。
通过各种电缆组件提供最佳高速性能,包括同轴电缆、光纤和混合选件。
利用这些线缆管理选件,有助于让您的数据中心、建筑物内直通通道及电信布线间井井有条。
从各种高品质的电缆产品中构建高速网络,这些电缆可根据您的需求进行定制。
通过一整套易用的接头与组件提供出色的性能和可靠性。
在顾及铜缆和光纤网络前端的美学需求时,满足技术和功能要求。
通过分布式天线系统 (DAS) 和小型蜂窝基站扩大蜂窝服务的范围,并为任务关键型应用部署专用无线网络。
在室内和室外部署、组织和管理数据和配电。
在扩展网络和推出新技术时,提供灵活性、可扩展性和功能。
CommScope优质结构支持解决方案加强结构并优化天线性能。
利用工具和配件快速、轻松进行室内和室外安装和维护。
通过 HFC 和电缆网络提供高质量的视频服务。
康普在整合运营商中心机房(CO)和数据中心创新方面处于领先地位。凭借我们在光纤、混合光纤同轴电缆(HFC)和铜缆网络方面的深厚传统,我们跨越电信、有线电视提供商和无线网络,提供可提高运营效率的变革性解决方案。
优化和延长宽带铜缆网络的使用寿命。
快速扩展企业、MTDC、服务提供商或超大规模数据中心的光纤容量。
通过铜缆和光纤结构化布线和自动化管理构建可靠的建筑连接基础。
通过灵活的 FTTX 方法扩展您的网络足迹和性能。
将您的现有基础设施发展为混合光纤同轴接入网络,以满足您的性能、上市时间和成本要求。
现代化微型和皮蜂窝基站,以扩增容量并支持 LTE 和 5G 部署。
实现宏蜂窝基站现代化,扩增容量,支持 LTE 和 5G 部署以及无线回程。
了解更多有关我们各种突破可能性的解决方案。
了解更多
浏览康普的独家工具,方便研究、指定、订购和跟踪康普产品。
康普突破通信技术边界,打造全球先进的网络。放眼全球,康普员工和解决方案正在重塑连接领域,应对当前面临的种种挑战,推动创新满足未来需求。
携手康普塑造未来网络,建立持久连接。加入充满活力的康普创新人才团队,共同重塑全球连接。无论您是专业级的行业资深人士还是职场新人,您的工作都会为未来带来或多或少的影响。在康普,您的想象力可以重塑未来。
康普招贤纳才
在康普,我们的目标是支持服务提供商构建弥合数字鸿沟的网络,为每一个社区和每个人提供宽带,而无论用户身居何处。
阅读在未来几年定义您的网络和塑造我们数字世界的技术、趋势和战略。请访问见解概述开始阅读。
Articles found: 310
As we continue to develop smart cities, more devices will be connected to better enhance our lives and keep us safe. In this blog, Melissa Strait explains how HD cameras will be one of those devices.
Sometimes it’s about less talk and more action. 5TONIC is testing innovations in a real-world ecosystem. Guest blogger Arturo Azcorra shares why the research lab is creating history with 5G innovation.
At #MWC18, there were multiple vendor announcements about applying cloud and virtualized RAN concepts to distributed antenna systems. We even made one ourselves. Under this common theme, however, are different approaches. Check out this blog by Josh Adelson for some analysis.
Cabling is the lifeline for all network infrastructure. It is a must for data to travel from point A to point B; however, not all cabling is the same. In fact, some believe it is just a commodity. In this blog, James Donovan explains whether network cabling is in fact a commodity.
New developments in microwave antenna design and technology are leading to increased gain and smaller diameter sizes. Costs can be lower because of basic product costs and from savings in potential tower modifications. See this blog by Adrian Laidlaw for more details.
Black Hat, organized by UBM Americas, hosts three information security conferences each year, providing attendees with the latest in research, development and trends while bringing together security t
Over 95% of ARRIS set-top and small network equipment products complied with the EU and US energy efficiency voluntary agreements. ARRIS manufactured more than 50% of all small network equipment model..
It is a well-known fact that if you want to swim, you can’t just get your feet wet. Alex Cornetta explains why the same principle applies to decision making. It’s about jumping in and finding multiple sources of information.
Low power radio and TV stations have only 120 days to move out of the Broadcast Incentive Auction spectrum. In many instances, the low power stations will need to put new antennas up and/or replace current equipment. These low power stations need new equipment quickly. That’s where CommScope is ready to help.