康普的 COVID-19 客户和合作伙伴中心 访问
康普的 COVID-19 客户和合作伙伴中心 访问
康普无 OBI RFoG(玻璃射频)解决方案将 HFC 网络中的光纤延伸到家庭或企业,同时保留现有的 HFC 头端和客户办公设备。这些解决方案通过消除光拍干扰 (OBI) 问题,充分发挥 DOCSIS 3.1 的全部潜力,并为未来向全光纤、10G PON 网络的过渡提供基础设施。
RFoG(玻璃射频)是一种光纤深度网络设计,其中 HFC(混合光纤同轴)网络的同轴部分被 PON(无源光网络)结构所取代。光纤到家庭/场所(FTTH、FTTP)对于新建筑、多住户单元 (MDU)、企业和高使用量消费者来说具有经济意义。
RFoG 消除网络对 HFC 节点、RF 放大器、分接器和无源元件的需要,同时利用现有的电缆头端和用户设备(调制解调器、网关和机顶盒)和后台支持系统。
RFoG 网络能够以一种类似于当前 HFC 系统的方式向用户无缝地交付功能和服务。
与当前的 HFC 网络相比,康普 RFoG 网络具有明显的性能优势,包括:
要释放 RFoG 的全部潜力,需要应对一些运营上的挑战。这对于迁移到 DOCSIS 3.1 和其他下一代交付系统尤其重要。
RFoG 网络最初设计从单一光纤馈送支持 32 位用户,最大距离为 20 公里,损耗预算为 25 分贝衰减。在人口密集的城市环境中,这种网络设计很容易支持大量的用户。当 RFoG 网络扩展到郊区和农村地区的大型服务群体时,运营商发现它们超出了 20 公里的距离和 25 分贝的损耗预算,影响了网络性能。为了给这些群体提供服务,同时仍能实现光纤网络的优势,运营商需要一种经济有效的解决方案。
RFoG 部署的第二个挑战是光拍干扰 (OBI)。在高速网络数据的完美交付至关重要的行业中,OBI 可能成为高效和无错误数据交付的主要障碍。虽然是复杂的现象,OBI 可以简单地解释为:当 RFoG 网络中的两个或更多光纤发射机同时传输,且其波长相近或相同时,上游信号在接收器处会退化。这种退化反过来又损害了上游信号上传输的数据。数据包丢失,终端用户体验服务中断。可惜的是,由于场址有大量的 R-ONU(RFoG 光纤网络单元)都同时以同一波长传回至头端的光纤接收器,传统的 RFoG 网络可能会出现 OBI。
人们有可能在传统的 RFoG 网络中减缓 OBI,但是各种解决方案在不同程度上都不够完美。例如,一种常见的方法是使用 CMTS 调度程序来管理时间域中的上游突发传送。当 CMTS 识别出两个或多个具有足够接近或重叠的波长传输的 R-ONU 时,它安排一个 R-ONU 在不同的时间向上游传输,保持上游信号的完整性。从短期来看,这种方法是完全合适的。然而,随着时间的推移,它可能阻止网络有效地利用其全部信道容量。它也会对网络未来的发展产生真正的影响:当信道和带宽接近最大容量时,网络效率将随时间域内 R-ONU 的数量成比例下降。这可能严重妨碍网络随着消费者对新服务的需求并行发展的能力,并对实现 DOCSIS 3.1 服务造成重大障碍。
VHub RFoG 网络
聚合 AgileMax 网络
康普提供的广泛的创新解决方案,消除了 RFoG 网络中的 OBI,并支持向 DOCSIS 3.1 服务的过渡:
AgileMax® 光纤分配器件系列: AgileMax 的主动光分配技术取代了传统 RFoG 架构中的光功分器,完全消除了网络中的 OBI——即使网络部署了多个主动上游激光器。AgileMax 可使多达 1,024 个 R-ONU 的服务组转至单个头端光纤接收器端口,并支持更便宜的“不可调”R-ONU,其中使用 VHub 技术,可以将您的网络覆盖范围扩展到超过 20。
无 OBI R-ONU: 康普无 OBI R-ONU 允许操作员通过内部旋转开关为每个单元从 16 个上游波长选择一个,提供足够的波长间隔来避免 OBI。这种波长管理方法允许多个无 OBI R-ONU 同时传输到单个上游光接收器,而没有出现 OBI 的机会。
康普提供健壮、经过实地验证的 RFoG 解决方案,旨在满足当今不断发展的网络需求,同时利用您现有的宝贵网络资产——这些解决方案支持部署 DOCSIS 3.1 和扩展到 1.2 GHz,提供通往 10G PON 体系结构的演化路径。使用康普的有源或无源功分器、可调 R-ONU 和 VHub 技术为您的网络提供最佳解决方案。
康普 AgileMax®:完全 OBI 消除分配解决方案
发挥我们在视频和宽带方面的领导作用,创新您的下一代技术。康普在过去的 60 年中获得了超过 500 个接入和传输专利,是制定 RFoG 标准的主要贡献者。作为业界领先的供应商,我们提供的 R-ONU 比其他任何供应商都要多,我们凭借创新的 VHub 和 AgileMax 技术提供了广泛的网络设计选项。