将光纤延伸到无 OBI RFoG 的场所

康普无 OBI RFoG(玻璃射频)解决方案将 HFC 网络中的光纤延伸到家庭或企业,同时保留现有的HFC头端和客户办公设备。这些解决方案通过消除光拍干扰 (OBI) 问题,充分发挥 DOCSIS 3.0 的全部潜力,并为未来向全光纤、10G PON 网络的过渡提供基础设施。

RFoG 及其优势

RFoG(玻璃射频)是一种光纤深度网络设计,其中HFC(混合光纤同轴)网络的同轴部分被PON(无源光网络)结构所取代。光纤到家庭/场所(FTTH、FTTP)对于新建筑、多住户单元 (MDU)、企业和高使用量消费者来说具有经济意义。

RFoG 消除网络对HFC节点、RF 放大器、分接器和无源元件的需要,同时利用现有的电缆头端和用户设备(调制解调器、网关和机顶盒)和后台支持系统。

RFoG 网络能够以一种类似于当前 HFC 系统的方式向用户无缝地交付功能和服务。
与当前的 HFC 网络相比,康普 RFoG 网络具有明显的性能优势,包括:

  • 为 DOCSIS 3.0 服务提供可靠的支持
  • 对于 MDU 和农村部署来说,是更经济的选择
  • 可与 HFC 在绿地郊区住宅部署中的性能相媲美
  • 消除同轴部署固有的射频噪声和干扰,扩展上下游带宽,显著扩展网络覆盖范围
  • 降低能源成本:这是一种比同轴交付更环保的替代方式,还能减少因断电而造成的网络停机时间
  • 通过消除对 HFC 节点和射频放大器的需求,大大降低了操作和维护成本
  • 不受环境因素的影响,如温度、电偶腐蚀和湿度,这些因素会导致同轴电缆在物理上随时间退化
  • 提供多个选项来消除网络中的光拍干扰 (OBI)
  • 能有效地在 HFC 和 FTTx 架构之间架起一座桥梁:提供向全光纤、高带宽 10G PON 网络过渡所需的基础设施

hfc-rfog-comparison

其他资源

排序方式:

过滤器

  • 转向全光纤的阴和阳:Transforming HFC to an All Fiber Network While Leveragi

    该文提供了对无 OBI RFoG 传输创新的关键见解。他将讨论混合 PON (HPON) 技术的内在能力,解释该技术如何配合现有的 HFC 模拟和 QAM 视频和 D3.0 和 D3.1 信号,同时对无数传统 PON 标准完全透明,如 10G EPON、1G EPON、GPON 和 XGPON1。
    下载
  • 战胜它!在 RFoG 系统中处理 OBI

    RF over Glass (RFoG) 技术提供了具有高容量潜力的混合光纤同轴 (HFC) 网络,并将其寿命延长至 2020 开启的新十年。在 RFoG 系统中常见的一个关键挑战是光学拍频干扰 (OBI)。本文着重分析了 RFoG OBI 现象及其对网络性能的影响。
    下载