Ruckus fornece redes escaláveis para atender a um número cada vez maior de dispositivos no ensino superior

Permita experiências incríveis de aprendizagem através da transformação digital
2018年5月03日 America/Los_Angeles

Sunnyvale, Califórnia, EUA — 3 de maio de 2018 — As universidades enfrentam desafios crescentes em torno do fornecimento de acesso Wi-Fi rápido e confiável para alunos, professores e funcionários. Elas precisam de muita segurança, maiores áreas de cobertura e conexões mais estáveis. As soluções inteligentes de Wi-Fi da Ruckus fornecem uma rede Wi-Fi escalável e de alto desempenho com controle e gerenciamento simplificados.

O desenvolvimento de tecnologias de rede sem fio gerou um grande buzz entre acadêmicos e técnicos ao possibilitar mudanças no ambiente acadêmico, indo do ambiente tradicional para a aprendizagem móvel (ou m-learning). Um número cada vez maior de instituições de ensino superior oferecem cursos usando as tecnologias móveis de redes sem fio. Adicionalmente, muitos alunos usam laptops para acessar o conteúdo e recursos através de um sistema de gerenciamento de conteúdo ou utilizam softwares dentro e fora das salas de aula.

Com a Ruckus, as instituições de ensino obtêm:

  • Conectividade consistente e confiável;
  • Até quatro vezes maior cobertura e maior desempenho com menos APs;
  • O menor custo total de propriedade;
  • Suporte para o padrão 802.1 x, segurança WPA (PSK) e WPA-2 (AES), além de configuração automática sem fio e segurança baseada em chaves de criptografia;
  • Gerenciamento e configuração de rede unificados.

Cobertura e capacidade

Nada é mais frustrante para os usuários do que não serem capazes de acessar a rede quando precisam. Além disso, pontos cegos na cobertura geram carga extra para a equipe de TI. Os APs Ruckus ZoneFlex™ contam com a tecnologia BeamFlex™, uma antena direcional inteligente de alto ganho que monitora o ambiente e ajusta automaticamente o sinal para o melhor desempenho possível, girando automaticamente para evitar interferências e obstáculos Isso garante o sinal mais intenso, a maior taxa de transferência e a menor interferência possível para que as turmas estejam focadas na aprendizagem.

Grandes salas de aula e outras áreas densamente populadas por alunos geram períodos específicos de alta demanda. Os switches da Ruckus foram projetados para alta capacidade, alto desempenho e ambientes livres de interferência como universidades, escolas, aeroportos, locais públicos e hotéis.

Com a tecnologia da Ruckus, as instituições de ensino superior podem expandir a cobertura da rede para as áreas de eventos, quadras esportivas, escritórios e áreas ao ar livre. A plataforma de software Ruckus SmartZone™ fornece uma arquitetura unificada para os controladores de redes sem fio (WLAN) em ambientes de nuvem, virtualizados e com appliances - oferecendo o estado-da-arte em flexibilidade de implantação.

Use os controladores SmartZone WLAN para:

  • Eliminar a necessidade de separar controladores de mobilidade ou servidores DHCP.
  • Reduzir o risco associado à computação e armazenamento compartilhados, com suporte a domínios de múltiplos inquilinos e conteinerizados.
  • Visualmente solucione problemas de conexão dos clientes.

Dispositivos

Durante a temporada de matrícula da escola, os administradores de TI precisam integrar os alunos de forma segura - que normalmente conectam vários dispositivos (como smartphones, laptops e tablets) - e em questão de minutos. É imperativo para os administradores e os alunos uma conectividade e  alta velocidade confiáveis em ambientes de alta densidade.

Uma rede sem fio e com fio que escale para atender o crescimento no número de dispositivos e a demanda em torno da aprendizagem digital é a base sólida de uma aprendizagem de alto nível. 

Examinando a rede do campus e os repositórios críticos onde os dados dos alunos estão, as universidades podem tomar os passos necessários para protegê-los. As soluções educacionais da Ruckus podem fornecer autenticação segura para dispositivos, definições de políticas dos usuários, ambientes de computação móvel seguros e comunicação criptografada com o sistema de informação dos alunos, esteja ele hospedado localmente, na nuvem ou de forma híbrida. 

As soluções da Ruckus fornecem um ambiente de aprendizagem baseado em redes cabeadas e sem fio que funcionam continuamente, sempre disponíveis, e que se adaptam às necessidades dos aplicativos de aprendizagem e seus usuários, permitindo espaços flexíveis para aulas de ciências exatas, salas de aula invertidas, screen casting e aprendizagem online.

关于Ruckus Networks

Ruckus Networks enables organizations of all sizes to deliver great connectivity experiences. Ruckus delivers secure access networks to delight users while easing the IT burden, affordably. Organizations turn to Ruckus to make their networks simpler to manage and to better meet their users’ expectations. For more information, visit www.ruckuswireless.com.

关于 ARRIS

ARRIS International plc (NASDAQ: ARRS) is powering a smart, connected world. The company's leading hardware, software and services transform the way that people and businesses stay informed, entertained and connected. For more information, visit  www.arris.com.

Copyright © 2018 ARRIS Enterprises, LLC. Todos os direitos reservados. Ruckus, Ruckus Networks, o logotipo da Ruckus, as marcas Cloudpath, BeamFlex e SmartZone são registradas nos EUA e em outros países. Outros nomes e marcas mencionados neste documento ou site da web pertencem aos seus respectivos proprietários.

类别

RUCKUS