如果您有一个儿子或女儿在上大学,那么您可能会对此有所了解。即使您进行研究,非常谨慎地选择完美的学院或大学(从班级规模到在线评论和排名),所有的决定都是基于您访问的地方的本能感受。在他们宣布“哇,就是它了”之前您甚至都还没下车。

与您的孩子建立联系

他们说一踏进校园就知道了。最初的印象主要是由校园美学和一般的氛围所创造的。当他们适应的时候,这些同样的变量会影响从态度到学习成绩的一切。这就引出了“形式遵循功能”的讨论,以及好的校园技术设计如何能产生巨大的影响。

在过去的几年里,互联(智能)校园的概念得到了极大的发展,远远超出了连接单个建筑物和确保宿舍内高速有线或无线连接的范围。如今,互联校园以无处不在的混合网络为特色,将校园内外的学生和员工与生活、工作和学习的资源、应用程序和系统连接起来。

超越 Wi-Fi

然而,校园网已经超越了传统的 IT 网络,其功能远不止提供Wi-Fi。它为户外照明、校园安防、Wi-Fi、用于协作学习的蜂窝宽带(随处可见)以及设施访问控制提供电力,以保护住在校园中的人们。

这种功能被潜在学生及其家人和大学工作人员视为基本预期功能。与此同时,环境美学在将技术融入校园方面发挥着巨大的作用。在欧洲和美国,许多学校被视为历史地标,其中任何室内或室外的设计修改都必须符合严格的准则,以保护其美学和/或文化完整性。无论您是在谈论IT基础设施还是新的餐饮设施,形式都与功能同等重要。
PF-article-powered-fiber-diagram

面对无形挑战

对于某些 IT 应用程序来说,由一个几乎看不见的基础架构来满足高性能需求,这带来了独特的挑战。校园范围内的监控摄像头、Wi-Fi热点和室外安全照明网络使学生和教职员工保持联系并受到保护就是很好的例子。

这些系统需要低压电源和可靠的高速数据连接。在室内,使用以太网供电(PoE)网络很容易实现这一点,该网络将电力和数据传输结合到一根电缆上。但PoE的距离仅限100米。在室外环境中,从电源到最远节点的距离可能是一英里或更长。使用传统的PoE基础设施覆盖数百英亩的土地,会让校园里到处都是数百个安装在电线杆上的接入盒,其中包含了穿越远距离所需的PoE扩展器。

然而,只要有足够的时间,形式总会找到一种方法来遵循功能。在这种情况下,远程电力/数据网络解决方案采用了光电混合缆的形式,它可以可靠地为2.6公里(1.56英里)以外的设备供电和提供连接。

要了解光电混合缆系统是如何被用来满足校园形式和功能的要求,请看一下位于诺克斯维尔的田纳西大学的互动案例研究。

感觉合适的解决方案

如果您正面临其中一些挑战,毫无疑问,您已经在研究各种解决方案,包括 PoE 或其他方法。但诺克斯维尔和许多其他机构的经验(更不用说许多机场、招待场所和其他分布式校园类型的情况)表明,光电混合缆将成为越来越受欢迎的选择。当看到它的效果时,您很可能会对自己说:“哇,就是它了。”

PF-article-UT-image

“我们认为康普是值得信赖的合作伙伴,能够帮助我们解决像诺克斯维尔田纳西大学这样的高等教育校园环境互联问题,可以面对未来的独特挑战和不断变化的需求。”

— Ben Rayfield
   田纳西大学诺克斯维尔分校

光电混合缆: 资料文件

了解光电混合缆如何成为全球企业和园区网络部署的关键技术。

阅读

保持关注最新动态

订阅企业网络资讯,并在其发布新文章时获取更新。

类别
文章