推动 HFC 宽带网络的发展,以满足高速数据需求,同时满足低延迟、安全性和容量增加的需求。
查看所有产品
查看所有符合BABA标准的产品
确保为室内和室外网络提供卓越的保护、可靠性和可扩展性。
通过各种电缆组件提供最佳高速性能,包括同轴电缆、光纤和混合选件。
利用这些线缆管理选件,有助于让您的数据中心、建筑物内直通通道及电信布线间井井有条。
从各种高品质的电缆产品中构建高速网络,这些电缆可根据您的需求进行定制。
通过一整套易用的接头与组件提供出色的性能和可靠性。
在顾及铜缆和光纤网络前端的美学需求时,满足技术和功能要求。
通过分布式天线系统 (DAS) 和小型蜂窝基站扩大蜂窝服务的范围,并为任务关键型应用部署专用无线网络。
在室内和室外部署、组织和管理数据和配电。
在扩展网络和推出新技术时,提供灵活性、可扩展性和功能。
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
找到的文章:967
通信设备行业领导者正在开发尖端技术,优化不断增长的宽带提供商的每一种媒体和网络类型,但带宽速度和网络成本的增加速度仍然超出这些新技术所能带来的成本节省和效率。在这篇博文中,康普的Thomas Leblanc和Walker and Associates的Trey Hall描述了新的住宅宽带技术如何使网络运营商能够跟上带宽需求,并通过多样化运营商的收入,在面对财务压力时领先一步。
Continue to find the latest updates on the show here and be sure to follow us to receive real-time updates and news from the Expo floor via our Twitter handle @ARRIS.
As the Internet of Things puts more connected devices in the home – and as video streaming, virtual reality and future applications demand gigabit-plus bandwidth -- cable operators are evaluating new ..
1024-QAM enables a 25% data rate increase in Wi-Fi 6 (802.11ax) access points and devices. By varying both the phase and the amplitude of the radio waves, the technology improves spectral efficiency by incorporating more data into each transmission. This is crucial for consistently serving a large number of clients.
Join us at this year’s SCTE Cable-Tec Expo as ARRIS hosts “CBRS: The Future Is Here” at the Innovation Theater on Tuesday, October 23, from 1:30 pm to 2:00 pm. Citizen Broadband Radio Service (CBRS) ..
Written by Dennis Huang and Mark Hamilton Wi-Fi is rapidly exceeding its initial origins as a 'best-effort' wireless endeavor as it evolves into a deterministic networking technology that frequently m
由于物联网设备的增加,如今许多建筑物网络的设计都需要满足对电力的压倒性需求。Jason Reasor解释称,康普创建以太网供电(PoE)实验室的初衷,就是帮助企业采用综合布线解决方案测试供电情况,从而达到新标准并满足供电需求。
In our continuing series of “CommScope Definitions,” we take a look at blockchain – what it is and how to use it. Turns out, it can be a handy business tool if used correctly.
消费者正要求数据服务以指数级增长,数据中心运营商必须继续寻求提供更高网络速度的方法。企业数据中心必须支持现有的传统应用程序,同时为私有云平台的快速增长奠定基础。高速网络升级技术可帮助网络处理增加的数据量,让管理人员为将来做好准备,同时提供所需的运营保证。在这篇博文里,康普的Jodi Gunnufson和Graybar的David Eckell解释了高速网络升级平台如何帮助IT管理人员排除纷扰,让自己的网络为将来做好准备。