企业可采用技术的快速发展将以多种形式出现,并需要一些不同的战略来充分利用这些能力。
人工智能 (AI) 正在改变数据中心的格局,包括它的用途和需求。以下四种方法能够提高效率,可以帮助在2024年及其以后进行整合。
在1.2GHz网络中运行1.8GHz CommScope® ESD放大器
乡村宽带是一项公共产品,也是国家的优先事项——服务提供商可以凭借解决方案供应商的强大支持来实现这一目标。
康普的Guy Sucharczuk正在研究当前 DOCSIS 3.1网络、节点PON和虚拟CMTS在2024年的一些趋势,这些趋势将促进和优化有线电视运营商网络,以推动光纤到家的业务发展。
康普的Paul Hubbard解释康普如何致力于审查所有选项,以遵守IIJA的BABA指令,不仅因为它是美国经济的催化剂,而且因为这样做与我们的核心价值观和公司社会责任目标密切相关。
了解新一代DOCSIS 4.0 CPE如何在现有 DOCSIS 3.1网络上显著提高宽带速度,并更大限度地发挥现有HFC网络的容量潜力。
人工智能(AI)的强大力量正在向我们袭来。在未来几年,这项技术将彻底改变互联家庭体验,带来更高水平的超个性化服务和体验,提高家庭服务质量,并提供更强大的保护,避免受到不当或恶意内容的影响。