Cloudpath招生系统是云服务(也可作为本地软件提供),用于为BYOD、访客用户和IT自有设备提供安全网络接入。
如今,10G已成为现实。康普的Alper Turken谈论全球首个商用虚拟化10G-EPON部署,这将使J:COM能够为全国住宅和商业客户提供10G宽带。
本工程周(2月21-27日),我们将庆祝工程师为世界各地数十亿人和设备提供连接性所做的贡献。
2020年秋季,由于Apple的iOS 14将MAC随机化作为默认设置,这让WLAN领域显得有些活跃。
迷你电视机顶盒是Liberty Global迄今为止推出的最小、最环保的机顶盒。除了提供世界一流的观看体验外,这款迷你电视机顶盒的能耗比以往的产品降低了77%。在这篇客座博客中,Elizabeth Brodsky展示了这款由康普同时负责设计和制造的获奖设备在开发过程中采用的创新技术。
C带拍卖为移动运营商创造了一系列新机会,使他们能够应对不断增长的网络容量、频谱效率和5G及更高级别的迁移路径需求
康普了解我们的政府客户所面临的挑战,因此编制了这份列表,列出了2021年预期的主要网络安全趋势。
Gregory Heath探讨了业内唯一一款204 MHz数字化回传产品如何帮助您保持网络永不过时。
Wi-Fi即服务出现在美国联邦政府机构的各种RFI和RFP中,从司法部和国家档案馆到国防部和国土安全部,都希望利用托管服务改善其无线网络。