找到的文章:21
提升企业环境的专用无线网络——从制造到物流再到办公园区等等——将迎来巨大的飞速发展机会。经过十年的不断进步,我们在2023年很可能会见证Wi-Fi®和蜂窝网络在企业领域广泛和大规模的融合。这一融合将释放出这些网络中令人难以置信的新潜力,包括带宽、效率、安全性和灵活性,因为理论目标最终在今年得以变为现实。
某学区的前IT总监Erik Heinrich,分享他对如何解决数字鸿沟的看法,并列举了一个学区成功的案例。
3.7 GHz服务(又称C频带)竞拍即将开始,竞拍者们正在敲定自己的投标策略,并对该频带的现任用户进行了尽职调查。但竞拍者们是否清楚,在竞拍中,除了许可证购买费用之外,再定位成本又是多少呢?Joanna Lynch在这篇博客中对这一问题和其他一些问题进行了解答。
今年,在北美最大的高等教育活动EDUCAUSE展会中,康普将展出四个与热门智能园区趋势相关的信息虚拟场所。了解更多详情,请阅读Richard Nedwich的博客
Open RAN(开放式无线接入网)的基本基础是以开放的方式实现无线电接口的标准化,从而确保不同供应商制造的组件无线电设备之间的互操作性。Kevin Linehan在本博客中对此进行了详细说明。
较之Part 90Z,CBRS对于100 MHz接入提供更多频谱,并可用于解决部分地区现有的Part 90Z拥塞。Part 90Z许可将在2020年10月过期,因此被许可方现在就应该行动起来,制定并执行其过渡计划。Rashid Bhatti和Mark Gibson在此博客中进行了说明。
从未来网络的设计和管理,到这些复杂项目的实施、验证和自动化,康普的专业服务团队确保最大、最雄心勃勃的网络转移顺利进行。阅读更多关于专业服务和他们如何帮助您的信息。
在这篇博文中,Mark Gibson 简要介绍了最近由无线基础设施协会发布的名为“CBRS 机遇”的白皮书。
HDBaseT正在塑造数字连接的未来。Ashok Srinivasan在这篇定义博文中记录了全球标准的历史。