找到的文章:82
随着学校对更多技术的采用,虚拟教室已经取得了长足的进步。鉴于有众多的设备需要进行管理和部署,学校升级Wi-Fi管理以提高容量和网络效率也变得有意义了。请参阅本篇来自John Dunbar的博客,了解康普与Network for Learning(N4L)如何帮助新西兰教育部(MoE)将教育与科技融为一体。
典型的基于云的网络管理供应商可以为您的Wi-Fi AP提供简单的管理平台,然后立即向您交叉销售交换机管理。忽然间,您要盯着同一供应商的两个或多个不同屏幕来管理您的有线和无线网络。好消息是,隧道的尽头是光明的,这种光明来自康普的RUCKUS Cloud。在这篇博客中,Mittal Parekh解释了……
在今年的SCTE虚拟展会上,康普助力实现沉浸式视频服务的无限可能。Charles Cheevers在这篇博客中介绍了相关信息。
康普制定了全新级别的同轴电缆测试和质量控制流程,确保所有出厂轴装都能处理提供可靠的ESD所必需的1.2 GHz和1.8 GHz频率。Rob Wessels在这篇博客中介绍了相关内容。
许多人认为我们正处于电视的第二个黄金时代。我们身边有如此多的内容触手可及。也正因为这点,服务提供商有机会为用户提供一站式商店,使其能够便捷地购买所有流行的流媒体服务。在这篇博客中,Anthony Zuyderhoff解释了“流转化器”为什么越来越受欢迎。
在我们最新的软件更新版本中,E6000运营商将能够优先处理敏感的低延迟流量,而后处理传统互联网流量(例如,流媒体视频和摄像头源)。这只是康普帮助我们的运营商构建未来宽带网络的另一种方式。Ram Ranganathan在这篇博客中进行了解释。
康普虚拟头端产品组合提供了一整套网络管理面板、视频传输基础设施和CMTS核心虚拟化解决方案。阅读更多有关虚拟化优势的信息,详见David Grubb的最新博客。
凭借DOCSIS 4.0,有线电视行业终于有了设计未来千兆级宽带传输的规格,但这一过程在很大程度上仍处于起步阶段。在这篇博客中,Tom Cloonan解释了DOCSIS 4.0对运营商和消费者意味着什么。
服务提供商必须探索如何提供多样的服务和解决方案,以改善客户的互联生活。在这篇博客中,Navneeth Kannan解释了康普不仅可以满足家庭联网各方面的需要,还可以简化服务提供商复杂的网络。