提高网络容量,增强无线网络覆盖,更好地支持室内外数据流量需求。
查看所有产品
推动 HFC 宽带网络的发展,以满足高速数据需求,同时满足低延迟、安全性和容量增加的需求。
查看所有符合BABA标准的产品
确保为室内和室外网络提供卓越的保护、可靠性和可扩展性。
通过各种电缆组件提供最佳高速性能,包括同轴电缆、光纤和混合选件。
利用这些线缆管理选件,有助于让您的数据中心、建筑物内直通通道及电信布线间井井有条。
从各种高品质的电缆产品中构建高速网络,这些电缆可根据您的需求进行定制。
通过一整套易用的接头与组件提供出色的性能和可靠性。
在顾及铜缆和光纤网络前端的美学需求时,满足技术和功能要求。
通过分布式天线系统 (DAS) 和小型蜂窝基站扩大蜂窝服务的范围,并为任务关键型应用部署专用无线网络。
在室内和室外部署、组织和管理数据和配电。
在扩展网络和推出新技术时,提供灵活性、可扩展性和功能。
CommScope优质结构支持解决方案加强结构并优化天线性能。
利用工具和配件快速、轻松进行室内和室外安装和维护。
通过 HFC 和电缆网络提供高质量的视频服务。
康普在整合运营商中心机房(CO)和数据中心创新方面处于领先地位。凭借我们在光纤、混合光纤同轴电缆(HFC)和铜缆网络方面的深厚传统,我们跨越电信、有线电视提供商和无线网络,提供可提高运营效率的变革性解决方案。
优化和延长宽带铜缆网络的使用寿命。
快速扩展企业、MTDC、服务提供商或超大规模数据中心的光纤容量。
通过铜缆和光纤结构化布线和自动化管理构建可靠的建筑连接基础。
通过灵活的 FTTX 方法扩展您的网络足迹和性能。
将您的现有基础设施发展为混合光纤同轴接入网络,以满足您的性能、上市时间和成本要求。
了解更多有关我们各种突破可能性的解决方案。
了解更多
浏览康普的独家工具,方便研究、指定、订购和跟踪康普产品。
康普突破通信技术边界,打造全球先进的网络。放眼全球,康普员工和解决方案正在重塑连接领域,应对当前面临的种种挑战,推动创新满足未来需求。
携手康普塑造未来网络,建立持久连接。加入充满活力的康普创新人才团队,共同重塑全球连接。无论您是专业级的行业资深人士还是职场新人,您的工作都会为未来带来或多或少的影响。在康普,您的想象力可以重塑未来。
康普招贤纳才
在康普,我们的目标是支持服务提供商构建弥合数字鸿沟的网络,为每一个社区和每个人提供宽带,而无论用户身居何处。
阅读在未来几年定义您的网络和塑造我们数字世界的技术、趋势和战略。请访问见解概述开始阅读。
订阅
找到的文章:103
物联网将推动标准化并向边缘发展。James Young 在此博客中解释说,一些问题仍未得到解答。
超大规模企业、多租户数据中心、大型企业 IT 部门和服务提供商如何才能确保其光纤性能如广告所示?答案就是光纤特性。在此博客中,Greg Rundle 介绍了四个有用的步骤,以确保所需的光纤就是您拥有的光纤。
制定好的线缆管理策略,细节决定成败。在这篇博客中,Mike Cooper 解释说,如果处理得当,好的线缆管理策略不仅可以保持当前线缆设备的高可用性,还可以提供模板,使网络的扩展和升级更快、更可靠。
未来的宽带网络是 10G;然而,最令人激动的 2020 的趋势将是现实世界里世界各地网络的速度、容量和效率的改善。在这篇博客中,Tom Cloonan重点介绍了四大重要趋势,这些趋势将使运营商管理其网络和消费者体验宽带的方式发生重大改进。
随着我们进入 2020 年,采用更新和更成熟技术的成果将在数据中心初具规模。在这篇博客中,John Schmidt 表达了他对今年数据中心市场的三大预测。
Wi-Fi APs need proper balancing to account for the number of connected devices using the wireless network. It’s important to know how many APs to use.
There are three areas IT and OT teams can collaborate when installing an IoT network include office space planning, building access and environmentals.
IT is about maximizing services and minimizing risk of downtime. Ruckus has built products that minimize risk without sacrificing new capabilities.
Properly tuned, an R730 AP in every class can provide an outstanding WLAN network. There are things can be done to tune APs for the best performance.