虽然不可能真正使网络面向未来,能够应对尚不存在的挑战,但企业网络可以通过采用正确的基础设施方案,在满足新的应用需求、容纳更多联网设备和适应多网络融汇的过程中占据有利位置。6A类具有多功能性和强大能力,在未来的网络基础设施中发挥着重要作用。但在了解6A类的优势之前,让我们首先讨论多功能性作为战略概念的重要性。
WD-40®润滑油由加利福尼亚州圣地亚哥的WD-40制造公司拥有、品牌化和制造,是当今市场上最通用的产品之一,但它本来不会有此前景。但是,原来的设想并非如此。其初衷是为了解决某个特定问题,仅此而已。原本的研发用途是作为航空航天工业的防锈溶剂和脱脂剂。
那是在 1953年。如今,WD-40 的已知用途已达数百种,而且人们还在不断想出新的用途。门铰链吱吱作响?用WD-40。想清除汽车格栅上的虫子?用WD-40。草坪上有杂草?WD-40——不胜枚举。如果说有什么让 WD-40 广为人知,那就是它的多功能性远远超出了它的本意。
6A类被许多人认为是最通用的双绞线电缆 - 有充分的理由 - 并且像WD-40一样,它也继续在发现超出其原始意图的新应用。
您看,6A类也是为了解决一个特定问题而开发的:在长达 100 米范围内实现 10Gb 以太网。为了做到这一点,我们需要开发出更好的外部串扰缓解措施,因为应用带宽已从 250 MHz 转变为 500 MHz。
缓解外部串扰。这就是动力。没有它,就没有6A类。但正因为如此,我们有能力部署无数的企业网络,确保这些不同的系统将始终如一地按预期运行。
当连接线路从墙壁转移到天花板时,情况尤其如此。当您考虑这些不同应用的多样性和复杂性时,例如 Wi-Fi 6、室内无线网络和大量PoE设备,很容易理解为什么您需要最强大的基础设施。
如今,一切似乎都在双绞线电缆上运行。专用基础设施已经实现融合——四对布线现在支持大多数楼宇应用,从而实现智能楼宇并带来管理这些应用的全新方式。
从A/V服务到室内无线网络,从有线局域网到楼宇自动化、传感器网络和访问控制,6A类的“标签外”用途几乎与WD-40一样多。
当然,并非所有应用都需要6A类或其10数千兆位带宽,但许多应用至少需要数千兆位,并且您从一开始就并不总是知道每条电缆需要哪些应用。
很多时候,人们要么试图省钱(或只是做逆向思维者),要么试图声称几乎所有东西都可以在普通的旧6类上运行,而且很少有应用需要超过1千兆位的速度。
然而,有这样一个简单的事实是至关重要的:我们不知道未来几十年我们会在网络上运行什么样的新应用。20年前,我们需要6A类来做一件事。今天,有许多应用通过双绞线电缆运行,其中许多需要6A类的卓越功能,仅此而已。随着最近人工智能的爆炸式增长以及智能建筑的不断发展,那些仍然推崇6类而非6A类的人,很快就会发现他们的偏好缺乏有力的支持理由。
当您查看过去几年批准的各种标准时,您开始看到一个共同线索,即建议或要求使用6A类。对于所有依赖双绞线作为基础设施的应用和空间,我们看到这一规范的全面实施只是时间问题。
从Wi-Fi 6和PoE++等应用到数据中心、医疗保健和教育等空间,6A类的强烈建议不断增长和发展。
让我们看看推动对6A类最适合的多功能性和功能需求的一些应用:
- Wi-Fi 6/6E:虽然5e类和6类布线可以支持2.5GBASE-T或 5GBASE-T的早期Wi-Fi 6部署,但预计未来不会出现这种情况。如今的 802.11ax (Wi-Fi 6) 接入点允许的最大速度为 6.77 Gbps,因此需要 10GBASE-T 连接才能支持最高的数据速率。TSB-162-A《无线接入点电信综合布线指南》也建议所有无线网络接入点至少采用6A类或更高规格的布线。
- 高性能计算和边缘计算:现在许多行业领域利用高性能计算平台来支持高带宽密集型应用,如流媒体视频、医疗成像、集中式应用、高端图形、可视化技术和数据聚类。此外,随着高级应用的需求,边缘计算继续增长。6A类的扩展数据容量将是启用这些功能的关键。
- 存储区域网络(SAN)/网络附加存储(NAS):10千兆位以太网为网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN)提供了具有成本效益的高速基础设施。10千兆位以太网可以提供与许多其他存储网络技术(包括光纤通道、ATM OC-3、OC-12和OC-192以及InfiniBand)相似的延迟,具有同等或更高的数据承载能力。
- 多站合作:协作工具不断涌现,使与会者能够在空白的幻灯片上写画,连接到网站,并与会议主持人或任何其他与会者进行私下沟通交流。这些协作工具对带宽的需求会不断增加,而10千兆位以太网连接将成为实现企业内部多站点协作的主要环节。
- 网格计算:网格计算使得整个网络中“多余”的桌面 CPU 计算能力在所需的大型计算工作中得到充分利用。它可以有效地提供“跨网络”计算能力来支持此类应用。它可以有效地提供“跨网络”计算能力来支持此类应用。这需要参与计算平台之间的高速连接,使6A类成为逻辑以太网选择。
期待更具弹性、适应未来需求的企业网络
回顾6A类电缆的多功能性和性能,我们发现它已经助力实现了对带宽要求很高的许多应用的开发和部署,而这些应用是今天企业运营所不可或缺的。而且,这种局面还在继续,它仍然是现代新建筑的推荐基础设施,并有望在未来许多年内继续发挥价值。自标准最初以草案形式发布以来近二十年间,其销售量的持续增长就是明证
虽然您可能永远无法完全适应未来的企业网络,但您可以通过正确的基础设施策略确保它为未来做好准备。
6A类功能多样且强大。堪比网络基础设施领域的 WD-40。
要详细了解康普的SYSTIMAX®、Uniprise®和NETCONNECT® 6A类产品系列如何帮助您构建更具弹性和适应性的网络,请查看我们的6A类资源页面。
© 2024 CommScope, LLC. 保留所有权利。 康普和康普徽标是康普和/或其关联方在美国和其他国家/地区的注册商标。有关其他商标信息,请参阅https://www.commscope.com/trademarks。Wi-Fi、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi Alliance 的商标。WD-40 是 WD-40 Manufacturing Company 的商标。所有产品名称、商标和注册商标均为其各自所有者的财产。