医疗物联网整体解决方案的重要性

物联网 (IoT) 的发展为无数行业带来革新,同时可提高所有 IT 和 OT 应用的自动化水平和粒度控制。

医疗网络可以更大程度地发挥整体基础设施解决方案的作用

物联网 (IoT) 的发展为无数行业带来革新,同时可提高所有IT 和 OT 应用的自动化水平和粒度控制。包括照明、安保系统和HVAC 运行。尽管几乎每个行业都可以从物联网中受益,但医疗行业可提供更多用例。

虽然这为医疗网络的发展创造了一个令人兴奋的未来,但它也带来了令人生畏的复杂性,从而很容易使医疗机构无法充分实现物联网(或医疗网络中的医疗物联网 (IoMT))带来的运营效率、增强安全性和扩展功能。

IoMT 可以实现众多应用

很少有商业空间能够满足现代医疗机构或医院的数据处理需求。信息的快速和可靠移动对任务至关重要,物理安全和数据安全都必须符合严格的监管标准,广泛分布的员工和患者需要覆盖范围较广的连接,且库存和设备都必须处于严密管理之中。

一些满足这些需求的具体设备示例包括:

  • IP 连接安保摄像头和传感器,遍布整个设施
  • 数字标牌,引导患者和访客抵达目的地
  • 床位警报和漫游管理系统,确保患者安全
  • 网络驱动的室内信息和娱乐访问
  • 患者呼叫按钮和紧急警报,确保医护人员快速确定患者位置
  • RFID 库存管理,确保库存充足,审核简单
  • 楼宇自动化,控制门禁卡门锁和环境系统
  • 智能化基础设施管理 (AIM) 软件,实时监控和保护所有网络连接,自动化报警以及实时管理所有网络文档,以保护数据和患者隐私

看着这些功能、应用和服务,将这么多不同类型的连接集成到一个网络基础设施上似乎是一项几乎不可能完成的任务。然而,这正是康普为全球医疗网络提供的服务。

简单、可靠且适应性强的整体网络基础设施

由于有这么多移动部件,支持IoMT 的网络不能是零碎解决方案。将各种基础设施技术拼凑在一起不仅会降低整体性能,还会增加其安装时间和难度。由于在医疗设施及其无菌区安装网络基础设施非常困难,打开天花板和墙壁往往需要关闭设施中必要且有益的部件,所以简单的整体解决方案可以尽早让您的网络投资获利。

全系列集成解决方案,让您充满信心

康普以其高质量、高性能的光纤和铜缆基础设施而受到全世界的信赖。我们还提供RUCKUS 增强型 Wi-Fi 解决方案组合它们都经过精心设计和构建,具有开箱即用的互操作性。

利用康普单一来源的整体网络基础设施解决方案,您可以在更短的时间内,以更低的成本释放 IoMT 的全部潜力,而不是采用复杂的多供应商替代方案。原因如下:

  • 每一套康普基础设施解决方案都附带“应用保证”,以确保它可以满足应用对正常运行时间和性能的要求。
  • 利用我们的imVision® AIM解决方案,您可以查看您的网络,以确保满足您的SLA 标记要求,并充分遵守数据安全法规。
  • 作为一家综合解决方案合作伙伴,康普可提供全面升级的基础设施,从而加快部署,消除互操作性挑战,并简化采购。
  • 康普的制造工厂遍布全球,可确保我们在世界任何地方都能够提供满足您网络需求的技术和数量,同时不影响制造质量。
  • 我们遍布全球的合作伙伴网络(包括本地设计人员、规划人员、安装和支持专家)随时准备帮助您加快部署,尽快实现投资回报率最大化。

详细了解康普整体网络基础设施解决方案如何为您的医疗网络解锁更多的 IoMT 效率和收益。