2020年初的一项调查估计,到2026年,全球范围内的远程医疗(患者和医疗服务提供者之间通过远程电子通信进行咨询)将增长近 15%。预计,届时市场规模将达到531 亿美元。在新冠肺炎成为改变人们生活的全球疫情之前几周,AcumenResearch and Consulting 发布了一项研究,改变了对远程医疗的增长预测,并介绍了一些重要问题。
最近,我与康普团队参加了一个关于这个主题的问答研讨会。具体来说,我们讨论了远程医疗的未来,支持各种远程医疗服务所需的技术,以及如何在我们的新世界中提高网络性能。下面让我们详细讨论这些话题。
新冠疫情爆发后,远程医疗的近期前景是什么?
目前的预测显示,到 2025 年,远程医疗市场将以 700% 的惊人速度扩张,复合年增长率超过 38%。 如今,虚拟访问和远程患者监控成为一种常态,甚至在疫情消退时,我们也有理由相信,这种发展轨迹将继续,因为它只反映了之前已确定的趋势不仅在医疗领域加速发展,而且在远程工作、教育和日常生活的其他部分也开始兴起。
推动远程医疗服务需要什么?
除了现在普及的患者和医生之间的视频会议会诊,远程医疗还包括医疗遥测、患者数据传送,甚至远程手术。所有这些应用的一个共同点就是,无论是在医疗组织内部还是外部,都需要高带宽、低延迟的网络连接。对于患者和护理人员之间的视频或语音咨询,以及扩展分诊设施(可能位于室外)支持来说尤其如此。此外,高带宽、低延迟网络连接对于支持住院患者的电子会诊至关重要。
医疗服务提供商如何投资网络升级,从而更好地支持远程医疗?
对许多人来说,疫情只是加速了现有网络基础设施计划的实施,而另一些人则不得不从头开始。IDC 最近证实[i],医疗服务提供商仅在两个月内就花费了相当于两年计划的网络改进支出。为帮助供应商快速适应,FCC在美国推出了 2 亿美元的新冠疫情远程医疗项目以支持医疗服务提供商实现更有效的远程问诊技术。同样,欧盟向促进数字医疗和基于人工智能的抗击新冠疫情项目提供了 5500 万欧元的资金支持。
扩展远程医疗服务涉及哪些网络技术?
答案是所有的网络技术。构建一个面向未来的有线和无线网络需要采用可以同时简化架构(通过在 IT 网络上扁平化更多服务)和扩展其应用(通过提供可扩展平台来支持更大的网络密度)的融合基础设施。显然,这涉及许多互联和相互依赖的部分。
能否介绍一些具体示例?
当然。首先,我们来谈谈Wi-Fi,因为对患者、员工和访客来说,它是用户体验的第一线。简单来说,您需要为大大小小的医疗设施提供有效的无线覆盖。AP 最好能够覆盖更多用户和空间,以减少所使用的 AP 数量。此外,AP 及交换机及其交换机应具有可扩展性,且易于配置,以便在需要时轻松扩展 Wi-Fi 功能。这种可扩展性模型可为医疗服务提供商提供交付高质量医疗服务所需的可靠性和性能。
包括 5G在内的室内蜂窝网络会怎样?
室内蜂窝网络连接对员工通信和其他应用至关重要。然而,室外宏网络往往无法连续穿透到现代楼宇中,这使得室内小型基站或分布式天线系统 (DAS) 成为医疗服务提供商网络的必要组成部分。为解决这种情况,我建议采用全数字型 DAS 解决方案 ,以全面覆盖传统 IT 布线,包括 5G 频段支持,用于提供医疗遥测和远程手术等远程医疗应用所需的超低延迟。
到目前为止,我们已经讨论了Wi-Fi 和室内蜂窝网络。支持远程医疗应用是否还需要其他关键组件?
是的,如果没有综合布线,以上都不可能实现。这是因为所有有线和无线网络应用的基础是负载所有网络流量的铜缆和光纤布线。更具体地说,除了为所有远程医疗服务提供高效连接外,以太网供电 (PoE) 和光电混合缆 也可以实现整个设施的物联网设备和应用的连接。
您如何看待远程医疗在未来几个月和几年的发展?
总的来说,即使此次疫情消退,远程医疗技术革命也不太可能消退或放缓。医疗服务提供商应继续优先考虑远程医疗服务和推动远程医疗服务发展的网络基础设施,因为它们始终是交付医疗服务的关键环节。
[i]IDC Directions 2021 大会