毫无疑问,在当前全球疫情持续期间,计划对医疗机构网络进行广泛的技术升级并不是最容易的时候。然而,在某些方面,医疗机构如今面临的压力使得现在正是时候重新审视网络运营方式,以及存在哪些可能的方式,能够比以往任何时候都更精简、更智能地度过这场疫情。
自 2020 年以来,全球从中吸取的经验就是网络的灵活性和适应性比以往所认为的更重要。医疗网络经常受到效率低下、相互孤立的陈旧系统的限制,这些系统难以改进,有时甚至无法集成。由于医疗服务的交付规则正在被彻底改写,这些限制因素造成了更高的代价并且加剧了不可持续性。当运营效率受到影响时,贵组织的运营健康度也会下降。
点击转发: 康普的 Thierry Chau 解释说,现在正是医疗行业确保其网络为未来做好万全准备的最佳时机。
未来的挑战和现有的挑战
向采用远程医疗互动、数字化住院服务和互联医疗物联网(IoMT)的迅速转变,对您的网络及其基础设施提出了新的要求。为了满足对可靠、适应性强、安全的网络的需求,升级网络是升级患者医疗服务交付方式的唯一选择。
同时,巨额的升级成本可能令人生畏,而医疗机构需要根据自己的需求来权衡解决方案选项。投资必须以解决方案的使用寿命为依据,而使用寿命又取决于解决方案的稳健性和适应性。
升级网络基础设施带来的机会
面向未来的网络不仅意味着更快的实体基础设施。还意味着要审视战略和解决方案,以改进您交付医疗服务和运营医疗设施的方式。正确的解决方案可以支持新的方法、架构和功能,例如:
- 智能建筑功能可将制热、制冷、照明和其他环境和安全服务与自动化网络管理器连接起来,最大限度地提高舒适度,同时降低成本
- 云计算提供比本地计算所能实现的更稳健的平台,增加了分析处理、运营自动化和员工通信的机会
- 5G 网络在室内外提供终极的高速度、低延迟性能,连接医生、工作人员、患者、访客和联网IoMT设备(如患者可穿戴设备)
- 可互操作平台打破学科和科室之间的壁垒,简化关键信息的共享,为制定更好的决策提供信息
- 依托人工智能的系统帮助提高诊断准确性和治疗效果
- 自然语言处理(NLP)解决方案能够根据口头表达生成准确的医疗记录
- 医疗分析能够有效地处理大量零散的数据,以揭示治疗、检测结果和疗效中的隐藏规律
- 运营分析可以为领导层在工作流程、安全、可持续性和后勤流程方面的决策提供信息,以提高设施各个方面的运营效率
- 机器人和增强现实由超高速网络驱动,执行复杂的程序以提供更明智的决策和更好的患者疗效
- 安全区块链系统能够准确记录库存和供应链、财务往来、患者的治疗过程、保险理赔处理等
- 增强学习平台使医生和工作人员快速有效地采用大量有益实践的必备平台,在实践和研究环境中实现更有效的数据共享
这些只是提供给医疗机构的部分新工具,在疫情后的环境中,它们对任何医疗机构(从个人诊所到医院再到研究机构)的高效运作将变得越来越重要。
然而,它们都有一个共同的先决条件,那就是稳健的、面向未来的融合网络基础设施——这也是康普作为解决方案合作伙伴的最亮眼的独特价值所在。
康普的优势
在构建医疗基础设施以驱动业务最核心的服务和应用方面,康普在全球处于领先地位,更重要的是,我们提供的此类解决方案更简单、更经济。
- 作为综合性解决方案合作伙伴,康普可以提供完整的升级基础设施,以加快部署速度,消除互操作性挑战和简化购置。
- 康普的全球制造足迹确保您的网络可以获得所需的任何数量的技术,而不影响制造质量。
- 我们遍布全球的设计人员、规划人员、安装和支持专家网络随时准备帮助您加快部署,更快地最大化您的投资回报率。
- 每一套康普基础设施解决方案都附带“应用保证”,以确保它可以满足应用对正常运行时间和性能的要求。
了解更多有关康普解决方案如何帮助提高运营效率,并确保医疗网络为未来做好万全准备的信息。
下载选项: