康普的 COVID-19 客户和合作伙伴中心 访问
康普的 COVID-19 客户和合作伙伴中心 访问
您投入大量资金在多住宅单元 (MDU) 中提供出色的生活体验。无论是学生住房还是军用住房、豪华公寓大楼、高级住宅还是其他物业,您的居民都有更多的期望。他们不再将您视为房东;他们也希望您成为他们的网络服务提供商。这意味着要支持大量的智能设备、要求苛刻的视频和游戏服务以及其他高带宽无线应用。这还意味着使提供这些服务的网络要与居民的供水、供热和供电一样可靠。
这要克服许多技术挑战才行。但是您的居民不想听到在拥有成千上万个设备、大型室内/室外覆盖区域以及多层建筑物的地方提供优质 Wi-Fi 有多困难。他们只知道这条街上的物业有最好的 Wi-Fi。您能做到吗?
Wi-Fi 成为人们决定搬家以及是否留下的更重要因素。网络接入合并到租金中对居民来说听起来很棒。但是,如果您的 Wi-Fi 不简易、可靠且安全,那么无线梦想就可能迅速成为您的居民和企业的噩梦。
借助康普,可以轻松地在数千个单位和数万个用户之间提供高性能 Wi-Fi。即使在室内和室外空间混合、砖混结构和高设备密度的环境中,您也可以提供安全、可靠的连接。借助简单、安全的加载和管理功能,出色的 Wi-Fi 不需要比您家中的任何其他实用程序复杂。
居民正在连接更多设备,例如笔记本电脑、智能手机、游戏系统和智能家居设备。他们希望拥有具有无线服务的互联家居,以将工作和娱乐的各个方面联系起来。他们正在期望您为他们实现愿望。
Ruckus 802.11ac 和 Wi-Fi 6 无线解决方案支持更多同时运行的设备和更高带宽的应用程序,即使在充满挑战的住宅环境中也是如此。我们拥有专利的 BeamFlex+天线技术的 Ruckus 接入点不断优化每个连接,使每个接入点能够提供更好的覆盖范围,支持更多的用户并为每个用户提供出色的连接体验。
如果连接设备很麻烦,或者必须不断提供凭据以重新登录到网络,则居民对 Wi-Fi 的热爱很快就会变成怨恨。而且,如果他们依靠您来使用 Wi-Fi,则最好确保保护他们的敏感流量。
我们基于证书的加载流程使居民和 IT 团队都可以轻松接入 Wi-Fi。居民可以通过品牌的自助服务门户,在几秒钟内在物业中任何地方连接任何设备。他们只需登录一次,便无需再次执行任何操作。他们可以通过一个平台进行所有操作,该平台使用最强大的无线加密保护每个连接。
视频
观看采用物联网套件的 Ruckus 托管 Wi-Fi 的概述视频,此 Wi-Fi 为 MDU 所有者提供了新方法来产生新的租赁收入,同时通过新的智能应用程序减少总体运营支出。