企业级无线网络

更多地利用网络

用户、应用程序和数据流量在企业网络上成倍增长。员工和客户希望您能满足他们日益增长的期望。无论这意味着简化园区网、更有效地管理建筑运营、启用新的用例,还是仅仅满足容量和覆盖需求,都是您要完成的工作。康普可以提供帮助。

我们解决每一个连接需求——铜缆和光纤结构布线和物联网接入网、统一的 Wi-Fi 和交换、自动化基础设施管理、分布式天线系统、小型蜂窝基站等等。从酒店业和医疗到政府和教育,无论何种行业,都可以依赖康普确保取得更好的商业成果。

我们服务的段

聚合有线和无线网络

随着 IT 以及现在的 OT(运营技术)网络的增加、扩展和变得更加复杂,您必须能够加以简化和自动化,才能有效地管理整个生态系统。

了解更多

专用网络

有些用例是如此关键或具有挑战性,以至于您需要为其提供的服务超越您日常网络所需的服务。

了解更多

室内蜂窝网络

新的施工技术阻碍室外蜂窝信号穿透建筑物,使其无法为员工、客人和客户提供所期望的强蜂窝覆盖。再加上 5G,在室内提供可靠的移动服务就更加困难了。

了解更多

智能建筑

您的挑战:通过让您的建筑更智能,减少运营支出,提高安全性,增加用户满意度。您准备好了没有?

了解更多

智能园区

您的网络不会止于门前。通过无处不在的有线和无线连接,以及支持多种设备和传感器所需的基础设施,将您的智能建筑连接到智能园区。

了解更多

IoT - 物联网

到 2025 年,预计将有 220 亿物联网设备接入互联网。连接的多样性几乎和设备的数量一样令人生畏。有何策略来有效地部署和管理物联网网络?

了解更多

Wi-Fi 6

第六代 Wi-Fi 基于 802.11ax 标准,可以提供超过 5 Gbps 的性能,同时在拥挤的地区提供更好的性能,支持具有挑战性的延迟和电力需求。如何利用 Wi-Fi 6来解决容量不足的问题?

了解更多

Wi-Fi 漫游

企业越来越依赖公共 Wi-Fi。使用热点2.0进行 Wi-Fi 漫游可以提升这项服务的价值。您需要了解如何利用这个机会?

了解更多

企业数据中心

提高速度和延迟需求正在重新定义企业数据中心内的网络体系结构。随着传统的三层拓扑结构被脊叶系统所取代,光纤和端口密度必须相应增加。成功归结于物理层布线和连接。

了解更多

数字学习的 E-Rate(美国)

K-12 学校需要合适的工具来支持向数字学习的转变。美国联邦政府的 E-Rate 计划使学校能够部署或改善他们的宽带基础设施。随着时间的流逝,康普可帮助您的学校实现更智能的未来。

了解更多

安全加载

Ruckus Wi-Fi 解决方案使网络加载和身份验证变得简单且安全,适用于自带设备(BYOD)、访客用户和 IT 拥有的设备。

了解更多

通用连接网格

企业网络是流动的环境,它必须能够随着其足迹的增长而快速和无缝地扩展。通用连接网格是一种易于部署的结构化方法,旨在支持新用户和具有规则间隔整合点的空间。快速、简单而从容。

了解更多

Wi-Fi 通话

通过 Wi-Fi 和高清 Wi-Fi 通话提供一致、可靠的语音服务。

了解更多

千兆有线和无线接入

通过使用含 2.5 GbE 技术的 Ruckus 有线和无线优化解决方案,您可以在现有电缆设备上获得数千兆的访问容量。

了解更多

企业网络是推动长期业务成功的几个杠杆之一。最佳构建的网络是最有效地服务于组织核心需求的网络:业务连续性、数据安全性、物理安全性和支持未来的通用连接。

业务连续性

当今的企业网络是企业的神经中枢。与任何实用程序一样,其预计每天运行 24 小时,每年运行 365 天。任务并不简单。数据系统正变得更加安全和集中化,IT/OT 网络正在趋同,对办公室内外更大流动性的需求正在增加。不管普通用户是否知道,这些趋势对网络的可靠性有巨大的影响,尤其是在最基本的层面:您的基础设施。

数据安全

在整个企业中,用户对网络的期望越来越高。共享、存储和处理的数据量不断增加,安全风险也在增加。网络已经成为商业成功的中心,并且是越来越有吸引力的目标。为了充分保护网络免受攻击,必须解决每一层问题。物理层是最难防御的层之一。对于黑客来说,利用该层能够为其提供最大回报。

物理安全

99% 的情况下,成功是由网络指标来衡量的。但一场危及生命的工作场所紧急事件,让我们清醒地认识到什么才是最重要的。精心设计的物理层基础设施在保护人员和财产方面发挥着关键作用。有了可伸缩的防火级结构化电缆、集中式的安全交换和电源以及无处不在的内置蜂窝网络,对于需要您企业网络基础设施的人们而言,这就成为了一条生命线。

通用连接性

在当今的智能园区中,由于先进的网络基础设施能够无缝集成、可扩展并为未来做好准备,协作正在推动创新。这需要完整的解决方案:光纤和铜缆结构化电缆和连接性、以太网供电 (PoE) 和可扩展电源光纤、Wi-Fi 和蜂窝移动,以及智能基础设施管理。只有康普可将这一切与 40 年的经验和远见卓识结合在一起。

观看视频

为什么选择康普?

更好的用户体验

更好的用户体验

更好的用户体验意味着更高效的工作场所。从室外 Wi-Fi 到室内蜂窝网络以及两者之间的一切,康普无线网络将您永远在线的用户随时随地连接在一起。

可靠性和安全性

可靠性和安全性

凭借 40 年的网络经验(包括结构化电缆、有线和无线接入),康普构建的 IT 和 OT 网络可帮助您为您的人和事实现稳定、安全、不间断的连接。

简单性和效率

简单性和效率

康普通过最小化网络竖井、合并有线和无线基础设施、自动化网络监控以及为管理整个物理层提供单一资源,来简化网络复杂性。

改善业务成果

改善业务成果

康普的开放网络架构和技术合作伙伴生态系统,使我们能够交付解决方案,解决行业特定的业务挑战。