建筑和园区

提速部署

更快开通和更快实现投资回报的秘诀

事半功倍,高效成事

在当今快速发展的数字环境中,特别是在复杂的场地、园区和数据中心,快速部署布线解决方案对于最大限度地减少停机时间、加快项目时间表并确保业务连续性至关重要。

预端接解决方案和简化的安装流程可实现快速高效的网络部署。PoE解决方案无需临时电源插座,可消除调度和安装延迟。

快速部署不仅有助于组织适应不断变化的需求和技术升级,还能减少运营中断和劳动力成本。

通过提供具有简化和快速安装能力的强大、高性能布线系统,康普使客户能够从第一天起就领先于需求,保持生产力并实现可靠的连接。

 

Array of high-performance cabling systems

挑战

部署提速的关键挑战,藏于细节之中

部署结构化布线和光纤布线远不止把线缆穿入导管这么简单 —— 要复杂得多。工作要求完成得越快,出现各类问题导致日程被打乱的可能性就越大。

以下仅列出一些需要考虑的事项:

空间限制

当今更高密度的网络与拥挤的管道、机架和服务器机房的现实格格不入。在不损坏现有电缆的情况下敷设新电缆会降低部署速度,并使维护变得复杂。

复杂的规划

设计结构化布线系统,确保兼容性、集成性和未来的可扩展性需要时间。如果出错,可能会导致路径不足,并需要昂贵的返工来支持未来升级。

传统基础设施集成

由于组件不匹配、性能标准不同和兼容性问题,将现代高速布线解决方案与现有基础设施集成可能具有挑战性。

熟练劳动力短缺

设计、安装和管理复杂的现代光纤网络所需的高素质技术人员存在显著短缺。这种劳动力限制可能导致部署延迟和成本增加。

合规与安全标准

布线项目必须遵守不断演变的无数当地建筑规范、安全法规和行业标准。

人为错误风险

在高密度布线环境中,安装过程中的小错误(例如端接不当或电缆受到物理损坏)可能导致大范围的网络中断,而这类故障的维修工作往往耗时费力。

我们如何提供帮助

InstaPATCH®

工厂端接,100%测试 —— 更少意外

InstaPATCH预端接布线可实现快速、可靠的部署,即插即用,简单便捷。与传统布线相比,每个InstaPATCH组件均经过100%的工厂测试并经过优化,可实现更清洁、更快速的安装。

除了大幅缩短安装时间并
消除错误风险外,InstaPATCH还使您能够满足紧迫的截止期限要求,并最大限度地减少业务中断。

结果是降低人工成本、实现可扩展的安装、
缩短实现投资回报所需时间,并且让您确信您的网络从第一天起就能如期运行。

此外,康普还将凭借全流程的设计支持,助力您的项目落地推进更为顺畅。

而且,它已支持imVision®VisiPORT

了解更多

VisiPORT

端口级智能如何加速布线安装

VisiPORT智能端口管理解决方案可简化并自动跟踪铜缆和光纤的物理网络连接。通过提供对端口状态和容量的实时可见性与控制,VisiPORT助力确保安装和持续运营期间的准确性和高效率。​

在快速部署方面,VisiPORT还可以通过减少手工文档编制,并最大限度地减少错误来加速布线过程,从而使团队能够更快、更自信地完成安装。这种效率不仅加速初始部署,而且对日常2运营也有重大影响,使移位、增设和变更操作更加轻松,并在基础设施不断演进的过程中支持可靠的网络管理。​

作为独立的硬件解决方案,VisiPORT不需要安装任何软件或进行培训,因此部署和使用都非常简单。​

了解更多

VisiPatch® 360 

配线与线缆管理一体化

VisiPatch®360将配线和线缆管理集成在一个紧凑型解决方案中,该解决方案模块化、可堆叠,并针对快速高效的结构化布线部署进行了优化。其独特的反向配线技术将电缆从用户侧引导至配线区,确保端口清晰可达,使移位、增设和变更操作更为便捷。​

卡扣式组件简化安装,使VisiPatch成为快速部署至关重要的场合的理想选择360。该系统支持10 Gbps和1 Gbps以太网应用,以及康普GigaSPEED® XL和X10D®布线。​

预制套件和集成电缆管理进一步加速部署,提供可扩展的解决方案,满足您的技术和业务需求。​

了解更多

结论

加速部署:关键要点

企业网络和设施经理面临着越来越大的压力,需要在更短的时间内完成更多工作。无论是将结构化布线和光纤网络扩展到建筑物或园区的新区域,还是升级现有链路,缩短部署时间都是重中之重。

康普预端接和智能基础设施解决方案系列 —— 包括InstaPATCH布线、VisiPORT智能以及VisiPatch配线和线缆管理 —— 兼具高效部署、精准施工与运维可视分析的强大综合优势。

InstaPATCH布线提供工厂端接、100%测试的铜缆和光纤组件,可实现即插即用安装,大幅减少部署时间和人工成本,是对快速可扩展性和最小中断要求至关重要的高密度环境的理想选择。

VisiPORT智能提供实时端口级监控和事件检测,确保跟踪并保护每个连接。它会提醒IT团队注意未经授权的更改,并通过LED指示灯指导技术人员准确配线,减少错误和停机时间。

VisiPatch 360配线解决方案通过紧凑的反向配线设计增强铜缆连接性,节省空间并简化线缆管理,非常适合狭窄的电信机房或不断发展的企业网络。

这些解决方案共同帮助客户更快部署、更智能地运营并自信扩展。

联系我们

详细了解我们如何帮助您充分利用企业网络投资

联系我们