电力直达边缘节点
仅靠数据,远不足以支撑网络需求
从高清摄像头和Wi-Fi®热点,到小型蜂窝基站、数字标牌,支撑全连接网络的运行,仅靠数据远远不够。企业内部IP连接的网络设备激增,不仅推动了对更高数据速率的需求,也带来了更大的供电需求。而网络更多区域 — 包括边缘节点及更远端 —— 对更大供电量的需求正快速攀升,这既考验着标准化以太网供电(PoE)的能力极限,也让市场对全新、更具创新性的供电/数据传输解决方案的需求愈发迫切。
IT/OT设备的品类愈发丰富 —— 从LED照明、IP电话、RFID安防系统,到楼宇管理系统等各类设备 —— 既为企业创造了全新的发展机遇,也带来了一项挑战:如何依托现有布线为远端设备实现供电。即刻开启,释放无限潜能。
挑战
远距离供电的应用场景随处可见
PoE树立行业标杆
自上世纪90年代末问世以来,PoE已成为通过单根以太网线缆安全传输电力与数据的行业标准;PoE标准对线缆类别3作出了明确规定,而康普为预留充足性能余量,强烈推荐采用6A类线缆。
PoE将市电转换为低压电流,并为每对双绞线施加统一电压。然后,电流通过结构化布线传输到支持PoE的设备。由于双绞线以太网使用差分信令,因此不会干扰电力和数据信号。这使得PoE成为向各种设备传输电力而不影响数据信号的经济高效方式。
PoE的其他优势包括:
- 相较于交流供电组件,电缆和连接器尺寸更小,可实现更高部署密度
- 支持对电路进行持续监测,及时排查故障及各类运行异常
- 安装低压电缆通常比增加交流电源馈电更安全、成本更低
- 优化设备的控制与运行模式,助力实现更高效的设施管理
- 电力传输与数据传输协同发力,为智能基础设施、UPS备份及更高的系统可靠性筑牢基础
如需了解有关PoE的更多信息,
请查看PoE资料文件
我们如何提供帮助
我们都能满足您的需求,甚至更多
康普为您提供更多途径,助您进一步发挥力量。屏蔽和非屏蔽Cat 6A以及非屏蔽Cat 6解决方案,支持高达250米的 PoE++;供电光纤,进一步提升Class 8功率;完全开箱即用的企业平台,将铜缆和光纤相结合,可在数百米范围内提供1,800瓦的供电支持。
GigaSPEED® X10D或GigaSHIELD™ X10D
SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D或GigaSHIELD™ X10D 6A类电缆,可在100米传输距离内支持8类PoE。
SYSTIMAX GigaREACH™ XL
SYSTIMAX GigaREACH™ XL超远距6类线缆,可在250米传输距离内支持8类PoE。
FiberREACH™
SYSTIMAX FiberREACH™供电光纤系统,可在350米传输距离内支持8类PoE,同时支持1 Gbps带宽。
那么,如何知道哪一个适合您呢?

使用imVision®管理您的供电连接
康普imVision自动化基础设施管理(AIM)系统在管理PoE连接方面发挥着关键作用。该平台可为结构化布线系统内的电力与数据传输,提供实时可视化监控、全流程资料归档及集中化管控能力。
实时控制
imVision跟踪:
- 每个线束中的电缆数量
- 哪些电缆连接到供电设备(PSE)
- 电缆主动提供PoE
- 每条电缆的PoE使用和分配
服务配置
imVision系统管理器让您能够:
- 配置时指定PoE类型
- 自动搜索满足所需功率等级的可用端口
- 如果所需的PoE级别不可用,则重新路由或升级连接
仪表板和分析
imVision仪表板显示:
- 每个插座或位置的PoE可用性
- 具备PoE接入的插座百分比
- PoE交换机端口容量和利用率
- 未充分利用的PoE交换机端口有助于优化基础设施投资
标准合规性和安全性
imVision监控线束尺寸和配电,以帮助确保符合TIA™、ISO™和CENELEC™标准的要求,这些标准建议限制线束尺寸以防止过热。过热会导致线缆绝缘层老化,同时增大信号衰减,进而可能引发设备性能故障,甚至产生质保相关的赔偿责任。
结论
边缘供电核心要点
近期各类新型互联方案相继落地,包括Wi-Fi 6/6E/7、5G、共享频谱等技术,正推动融合型IoT/OT边缘设备的部署规模持续扩大。其中包括IP安全摄像头、LED照明和4K/HD数字标牌、智能建筑管理系统、门禁传感器、定位服务等。与此同时,支持5G的智能家居系统也开始在市场上获得广泛关注。
它们都需要电力,而康普的扩展供电解决方案产品组合提供了多种选择。
从支持8类供电的6类、6A类以太网布线,到供电光纤的长距离传输能力,再到创新型Constellation楼宇边缘基础设施平台,我们的全套解决方案,助您信心十足地设计并部署一套高能效、高适配的边缘供电基础设施。借助我们的imVision AIM平台,我们可以帮助您管理网络供电,实现最大投资回报率。