建筑和园区

自动化网络智能

从文档编制到实时决策

释放结构化布线的隐藏超能力

结构化布线是网络基础设施设计的突破性发展。除了许多其他优势外,它还为改进网络管理打开了大门。

  • 性能更可控,故障排查更便捷
  • 支持多次技术更新,无需大规模拆除重建
  • 通过电子表格或其他手动方法跟踪移动/添加/更改

不过,要利用这些功能,需要对连接的环境 —— 结构化和光纤布线、PoE设备、端口状态和容量,以及更多内容进行实时可视化。随着网络密度和多样性的增长,使用手动电子表格跟踪基础设施变化会带来显著的错误风险,而这只是设施和网络经理面临的众多关键网络管理挑战之一。

​

挑战、驱动因素和目标

Diagnostic_icon
持续的基础设施可见性

驱动因素:不断增加的现场/边缘扩建和设备密度,增加了手动更新的风险

​目标:消除盲点和陈旧的电子表格;识别活动/闲置端口、已配线电路及其位置,以及连接的设备

NetworkTransformation_icon
改善变更管理 

驱动因素:人员配置限制以及远程或智能现场支持模式增加了错误成本

目标:减少移动/增加/更改的时间和风险;为技术人员提供明确无歧义的指示和验证​

EdgeCPU_icon
事件响应

驱动因素:因物理变化导致的停机和安全缺口暴露推动了对自动机架/端口警报的需求

目标:针对意外配线的实时警报、快速根本原因追踪以及更快的MTTR​

ManagedNetworks_icon
容量规划、资产优化

驱动因素:端口数量增长速度快于预算,对容量管理的需求不断增加 

目标:识别闲置端口和端口容量,并在超过阈值之前采取行动​

Lock_icon
物理层安全

驱动因素:扩大IT/OT审计覆盖范围

目标:识别所有变更以及发生的时间和地点;立即检测未经授权的配线,满足物理网络安全标准​

Telemetry_icon
可持续性、运营效率

驱动因素:MTDC、园区和远程边缘的爆炸式增长

目标:管理分布式站点、指导远程现场人员并管理系统,无需到现场

Agility_icon
IT/OT融合、生态系统集成

驱动因素:统一保障与自动化需要共享数据模型

目标:将物理层真实数据与NOC/ITSM、DCIM、BMS/物理安全工具相结合;支持诸如OSP风险感知和光纤故障地理定位等OT用例

Certificate_icon
基于标准的采购和调试

驱动因素:网络和设施经理面临降低项目风险,并确保从第一天起就实现效益的压力

目标:联合认证合作伙伴,依照ISO/IEC 18598最佳实践完成规划、实施与运维全流程(含设计、安装、运营环节)

BC_Assets_icon
“恰到好处”的解决方案

驱动因素:许多企业都希望极简部署、快速见效(扩容、告警、远程指导),再择机规模化拓展

目标:找到一种轻量、经济高效的管理解决方案,在完整的AIM显得大材小用时,仍可超越人工审计

我们如何提供帮助

智见更多,力行更远 —— 康普网络智能解决方案

imVision-Optimize efficiency
imVision®​

自动化基础设施管理

监控和记录您的布线基础设施,同时跟踪所有连接的网络设备的位置。可落地的实时数据与性能洞察,助力优化网络容量、可用性及运行效率。

gigashield-visiport-500x281
VisiPORT™​

实时端口级监控

智能配线板和端口传感器可自动检测端口活动、光纤和铜缆,提醒您注意容量不足、未经授权的配线、设备可用性等问题。​​

实时智能应对现实世界的挑战

客户需求
VisiPORT​
imVision (AIM) ​
实时端口状态和容量
x
x
远程LED指引
x
x
阈值警报/事件通知
x
x
设备发现和物理到逻辑映射
 
x
引导式工单和闭环MAC
 
x
IT/OT融合,多系统集成
 
x
企业范围内的报告/分析和审计
x
x
OSP/地理功能和高级工作流程
 
x
容量规划、资产优化​
x
x
物理层安全​
x
x
可持续性、运营效率
x
x
用例​
需要简化、独立的自动化端口监控解决方案,且不具备AIM解决方案全部功能的环境
需要具备完整AIM功能的环境,包括系统集成、设备映射、高级工作流程

 

管理您的供电连接

imVision AIM解决方案在管理PoE连接方面发挥着关键作用,可对结构化布线系统内的数据与电力传输实现实时可视、文档化管理与精准管控,其中涵盖供电设备(PSE)相关管理。

gigareach-xl
实时PoE控制

imVision解决方案可跟踪:

  • 每个线束中的电缆数量
  • 连接到PSE的电缆
  • 电缆主动提供PoE
  • 每条电缆消耗和分配的PoE
FiberREACH-500x281
PoE服务配置

imVision System Manager可实现:

  • 配置服务时的PoE类型ID
  • 自动搜索开放端口,以满足所需功率等级
  • 当所需的PoE级别不可用时,重新布线/升级
仪表板和分析

imVision仪表板显示:​

  • 每个插座或位置的PoE可用性
  • 具有PoE接入的插座百分比
  • PoE交换机端口容量/利用率
  • 未充分利用的PoE交换机端口

标准合规性和安全性

通过监测线束尺寸和配电,imVision AIM解决方案助力确保符合TIA®、ISO®和CENELEC®标准,这些标准建议限制线束尺寸(例如限制为24条电缆),以防止过热。过热会导致线缆绝缘层老化,同时增大信号衰减,进而可能引发设备性能故障,甚至产生质保相关的赔偿责任。

 

将网络智能带到户外​​

imVision是领先的室内网络自动化基础设施管理(AIM)解决方案,也非常适合管理室外服务提供商(OSP)光纤链路、设备连接和网络接入点(PoP)。​

OSP布线文档编制

imVision解决方案包括专用的OSP布线功能,可简化室外光纤链路的文档编制。这对于管理多个网络接入点的数千个端口(包括PoE)尤其有价值。​

电子工单、实时警报

电子工单可简化移动/添加/更改流程,并减少人为错误。向多个利益相关方发送关键电路的自动事件警报,以加快响应速度,最大限度地减少难以到达的室外连接的停机时间。​

集中化可视,全流程可追溯

通过维护所有OSP连接的集中式数据库,imVision AIM增强了可见性和可追溯性。在线记录可以更轻松地定位和验证光纤路径,提高运营效率和客户满意度。 ​

结论

关键网络情报要点

AIM已将结构化布线从静态的手动管理资产转变为动态的智能基础设施,提供实时可见性、自动化文档编制和主动控制。通过消除移位、增设和变更中的人为错误,AIM减少了停机时间,加快了事件响应速度,并助力确保符合安全和可持续性标准。它支持IT/OT集成,支持远程操作,并为容量规划提供可操作的见解。其结果是降低运营成本,提高网络弹性。对于当下现代化、高密化的关键业务环境,AIM绝非单纯的便捷工具,更是企业实现战略目标的核心赋能手段。

 
无AIM
有AIM(例如imVision)
文档编制​
手动电子表格
自动化实时更新
MAC准确性
出错风险高
引导式闭环工作流程
事件响应​
被动
主动警报和仪表板
合规
手动审计
持续审计跟踪
可持续发展
有限
集成到生命周期运营中

 

联系我们

详细了解我们如何帮助您充分利用企业网络投资

联系我们