建筑和园区

大型场馆专属网络解决方案

大空间互联,创想新可能

长距离传输、高密接入、访客安全,全维兼顾

在令人兴奋的中心地带,成千上万的人聚集在一起共度难忘时刻,无缝连接不再遥不可及,已俨然成为生活所需。从简化停车到使用电子票轻松通过入口,通过移动订单享受礼宾式优惠,以及轻松应对旅行变化,这就是访客渴望的体验。 知易行难,落地为要。

大型场馆需要高性能、可拓展、智能化的结构化电缆系统,这类系统通常融合铜缆、光纤、PoE及自动化基础设施管理(AIM)技术,实现网络的可视化管控。若缺少该系统支撑,场馆将面临网络中断、用户体验不佳以及运营成本激增的风险。

大型场馆常被视作“微型城市”,与园区类场景具备诸多共性特征。因此,二者面临的诸多挑战也高度相似,这一现象不足为奇。

​

挑战

项目规模庞大,现场环境复杂

体育场上层甲板景观
场馆占地面积广阔

以体育场馆为例,其比赛场地面积可超55,000平方英尺,此外还包含数千个观众席、球迷配套服务区及办公区;机场、医院这类场馆则跨多栋建筑、多个楼层布局。这类大跨度场馆的布线需进行长距离线缆敷设,其距离往往超出铜缆100米的传输限值,因此需要长距离传输解决方案的支撑。

设备生态布局密集

IP摄像头、Wi-Fi®接入点、分布式天线系统、销售点系统、物联网传感器和高清音频-视频显示器需要高密度连接和电源(通常通过PoE)。

覆盖与容量双保障​

高用户密度场景

体育场馆、机场内数万名并发用户同时接入,会对Wi-Fi及有线回程形成高负载压力。结构化电缆必需支持万兆级吞吐速率与低时延,为视频流、增强现实、移动票务等实时应用程序提供稳定支撑。

动态化业务流量特征

大型场馆的网络数据流量存在显著的峰谷波动。无论是保障室内演唱会、户外体育赛事的网络需求,还是支撑医院急诊室的繁忙业务,网络均需具备灵活的网段划分能力与动态的带宽分配功能。

挑战:环境和建筑限制

美学限制

在历史风貌场馆及高端场馆内,综合布线和接入点往往需做隐蔽安装,这也加大了布线路由规划与配线箱体设计的难度。

恶劣条件

工厂与仓库环境易受粉尘、震动及极端温度影响,因此对布线系统有耐候加固、端接牢固的要求。

挑战:运营连续性和安全性

阳光明媚的病房
零容忍停机时间

医院和机场等关键任务场所无法承受停机;结构化布线必须实现冗余路径和快速故障隔离。

数字锁符号
物理安全​​

防止未经授权的配线并确保符合ISO®/TIA®标准至关重要 —— 尤其是在医疗保健和航空领域。像imVision®这类AIM系统,可实现实时告警提醒与审计追踪功能。​

挑战:面向未来和可持续性​

正在看手机的商务人士
技术迭代更新​​​

迁移到Wi-Fi 6/7、5G和IoT需要布线系统支持多个更新周期,这些更新周期通常采用6A类、OM4或OM5。 ​

树冠反映在建筑物的玻璃窗上
可持续发展目标​​​

大型场馆寻求节能设计并减少出车次数;采用AIM的结构化布线可改善生命周期管理。​

挑战:物流与部署​

同事看着笔记本电脑
安装复杂​​​

跨座位层、中央大厅和限制区协调布线需要预端接解决方案和模块化设计,以加快部署速度。 ​

数字图标已连接
与建筑系统集成​​​

结构化布线必须支持用于BMS、安全以及OT自动化的融合网络。​

我们如何提供帮助

以前所未有的方式连接您的场地

康普在大型公共场馆领域稳居行业领先地位,以始终稳定的网络连接积淀深厚行业底蕴。​

依托场馆专属手机应用、按需视频流服务及沉浸式增强现实技术,我们为每一场活动赋予丰富体验感,让观众从被动参与转变为沉浸式互动。 ​

我们的大型场地基础设施解决方案包括:​

  • 屏蔽和非屏蔽结构化布线产品组合​
  • 远距离PoE和混合光纤解决方案​
  • 系统级和端口级AIM平台​
  • 预端接铜缆和光缆​
  • 模块化配线板和线缆管理器​
  • 以及其他更多内容​

从智能体育场和竞技场的欢呼声,到机场和火车站及其他场所的繁忙生活,我们将每一个挑战转化为将人与场地联系在一起的机会。​

 

解决您最大的连接挑战​​

康普解决方案帮助解决体育场、医院、机场、工厂和仓库等大型场所的结构化布线和网络挑战。

GigaSPEED® X10D GigaSHIELD™ X10D GigaSPEED XL5®​ GigaREACH™ XL 光纤解决方案 FiberREACH™ Constellation®​ imVision®和VisiPORT™ ERA® DAS解决方案 InstaPATCH®

高速宽带和可扩展性
庞大的用户密度和设备生态系统,要求网络具备万兆级吞吐能力与低时延特性。

                 

传输距离突破100米
占地面积大(体育场、机场、工厂)超过标准规定的铜缆限制。

                 

随处供电
数以千计的IoT设备、摄像头和Wi-Fi AP需要可靠的电力和数据。

                 

智能基础设施和可见性
手动文档编制和修补错误会增加停机时间和审计风险。

                 

无线网络与移动性融合
为数以万计的用户提供无缝的蜂窝和Wi-Fi覆盖。

                 

部署速度
时间紧迫且布局复杂。

                 

可持续性和生命周期保障
现在,能源效率和减少出车次数已成为KPI。

                 

结论

适用于大型场地的关键要点

大型场馆 —— 无论是体育场馆、机场、医院,还是工厂、仓库 —— 早已不只是单纯的物理空间,更是复杂的数字生态体系,对高速网络连接、实时可视化管控以及业务运营韧性均提出严苛要求。

这些场馆面临的各类挑战 —— 规模庞大、设备密集、传输距离跨度大、网络零中断容错,以及可持续发展硬性要求 —— 仅依靠传统布线系统根本无法解决。

康普为其打造多维度、面向未来的整体解决方案。

  • 高性能结构化布线系统,可实现万兆级吞吐速率传输,并提供长周期品质保障。
  • 扩展覆盖范围和电源解决方案(如GigaREACH、FiberREACH和Constellation)无需昂贵的通信机房即可连接成千上万台边缘设备并为其供电。
  • imVision和VisiPORT智能基础设施管理可实现自动化文档编制、实时警报,并助力合规落地。
  • 与ERA分布式天线系统无线集成,支持在高密度环境中实现无缝漫游。
  • 预端接InstaPATCH光纤等快速部署工具可满足紧迫的工期要求。

我们面向大型场所的端到端产品组合可确保可扩展性、高效运营和卓越的用户体验,同时契合您的可持续发展和安全目标。对于利益相关方来说,选择康普意味着投资一个具备高适配性、可审计性,且为未来十年的数字化转型量身打造的网络基础设施。

联系我们

详细了解我们如何帮助您充分利用企业网络投资

联系我们