CBRS用例

充分利用频谱的可能性

随着公民宽带无线电服务 (CBRS) 的出现,各行各业的企业现在都可以将优质的通信频谱用于其私有或公共无线网络。通过使用 CBRS,企业现在可以扩展室内、固定无线接入和小型蜂窝基站站点的无线网络功能。以下是一些行业用例:

移动网络运营商 (MNO)

有了 CBRS,MNO 可以为扩增容量和覆盖范围以及建设 5G 网络提供成本有效的解决方案。此外,与其他未经授权的频段(如5 GHz)相比,CBRS 为室内和室外移动解决方案提供了更好的覆盖范围。CBRS 基站可提供基于 LTE 解决方案所需的更高网络质量控制,消除与 Wi-Fi 共享频段的挑战。

Cable Network Operators (CNO)

For cable operators seeking to build out an LTE network, CBRS provides a smart traffic offload option for operators wanting to enter the mobile wireless industry using a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) strategy.

CBRS solutions can help CNOs by reducing costs through the deployment of Operators-owned small cell networks, combining current networks to provide optimal coverage and capacity, as well as leveraging mobile network CNOs who need densification. For the investment of a Wi-Fi solution, CNOs can build a valuable wireless LTE network that's dependable, fast and profitable.

中立主机

使用 CBRS 解决方案,中立主机可以部署和管理更健壮的企业级网络,其内部功能和外部功能一样强大。CBRS 解决方案适用于大型场馆、机场、摩天大楼、医院等,其与网络无关,可以很容易地在这样的站点上容纳溢出流量:这些站点规模太小,移动运营商难以考虑;又过于复杂,企业难以单独应对。

专用 LTE

对于需要封闭或私有企业无线网络的大型企业,CBRS 提供了比 Wi-Fi 更安全的连接,并且具有 LTE 无线网络的高速和高质量。无论您的业务发生在高层办公大楼、大学园区或大型远程站点(例如,采矿业),CBRS 解决方案都允许您为整个企业构建本地专用 LTE 网络,无论在室内还是在室外。

无线互联网服务提供商 (WISPs) /公共事业

对于依赖于固定无线接入点数据传输的企业来说,使用启用了 SAS 的共享频谱的 CBRS 解决方案,可以帮助创建首屈一指的稳定网络。通过利用 3.5 GHz 无线电频段,WISP 和公共事业公司可以构建高可靠性的无线网络,以具有成本效益的方式提供低延迟的固定无线访问,并向所有传感器、摄像头和工业物联网提供实时通信。