(注:下文为 Thinlabs 总经理 Ravi Ramanuja 发表于康普博客中的特邀博文。就像康普博客中的所有博文一样,本特邀博文中的观点和意见仅代表作者本人的看法,并不一定反映康普的观点。
以太网供电 (PoE) 的普及和广泛采用仍在持续增长。PoE 描述了一种使用标准的 3 类及更高类布线向远程设备安全传输电力及数据的系统。PoE 设计旨在避免以太网的数据和电源信号相互干扰,由此实现同步传输,而不会出现信号中断。
PoE 计算机具备诸多明显优势 – 包括无需在安装位置拉设电线、通过低压以太网线缆供电更安全、缩短计算机安装时间,它还能减少计算机的耗电量,从而显著降低碳排放量。
点击推文:您知道使用 PoE 电脑的好处吗?来自 ThinLabs 的 Ravi Ramanuja 在这篇博客中对此进行了解释
亚洲、中东和非洲的能源消耗与我们在全球看到的情况类似,亚洲、中东和非洲的国家需要提高能源效率,减少能源消耗。在电力方面,一些市场的目标是转向“绿色”能源,减少能源消耗。其他一些国家可能没有足够的电力资源,或者电力资源刚够满足电力消耗。
按照设计,PoE 计算机的耗电量要低于标准计算机 – 因为组件的能效更高,直流电 (DC) 直接从开关输送,没有因为转换导致的损失(例如通过电源适配器,将交流电转换为直流电)。在以下几个方面,PoE 有助于未来进一步提高能效:
• 降低能耗:PoE 设备的耗电量很低 – 我们的22英寸台式机的最大功率不足30瓦特,仅为标准台式机耗电量的大约四分之一
• 简化备用电源:由于耗电量较低,因此需要的备用容量也比较小,也就是说相同的容量可让计算机运行更长时间
• 提升电源和冷却效率:所有 IT 设备都会发热。在计算 HVAC 容量和适用性时,设施管理者和设计人员要考虑这些发热量。
中东和非洲地区的温度通常较高,这意味着办公室空间的冷却成本可能非常高。PoE 计算机的发热量小于标准计算机,从而降低了冷却要求,减少了能耗。
上述计算可针对特定场景进行,可得出单个组织在特定情况下的准确总体拥有成本。
PoE 计算机不仅能够降低成本和加快安装,并且由于耗电量和发热量较小而被视为“绿色”设备。对于中东、亚洲和非洲的组织而言,PoE 计算机是更明智的选择。
To learn more, view our joint webinar by registering here.