建筑内人员特征的变化推动了数据网络的设计、部署和开发方式的转变。随着劳动力从略通技术的老一代用户转变为生来以数字为先的新一代用户,支持这些用户的网络也随之演进,不仅带宽持续增加,而且更专注于移动性。然而在这个过程中,建筑内部一种较少有人关注的网络也悄然发生了转变,即办公楼LAN(局域网)。
办公楼局域网满足了一些基础建筑应用的需求,可为建筑内部的用户提供支持。从呼吸的空气,到所使用的照明系统,再到用于为设备充电的电源,建筑所有者能够通过局域网来控制所有这些系统,提高运营效率并解决服务问题。
另请参阅:通过综合布线提高您办公空间的效率与性能
这些服务以往都是孤立的,由不同的运营者和所有者根据需要从每个系统中获取数据。但是现在,“智能楼宇”的理念已经逐渐深入人心。楼宇的拥有者和管理者可以利用这些系统及网络连接来促进能源管理和楼宇运营效率的提升。随着房间传感器和物联网的问世,用户更加专注于工作场所的管理和空间利用,为日益移动化的生产提供支持。
正如用户网络那样,办公楼局域网现在也在经历一场转变。原来那些孤立系统的集成度正日益提高,可以提供更好的工作场所体验。这些系统、传感器和物联网设备提供的数据,结合高级逻辑和分析,改变了建筑运营方式。我们使用铜缆布线网络和PoE,为各种办公楼应用提供电源和连接,这种网络与IT局域网环境合二为一。我们通过铜缆布线进行配电,可以实现灵活性,支持建筑内部的诸多应用。与办公楼相关的应用,包括周边安保、门禁控制、安保摄像头、垂直运输、照明和其他诸多应用,都支持IP和PoE技术,利用结构化铜缆布线系统,可以同时提供网络连接和电源。
点击发布到推特:联网建筑需要什么?Jason Bautista 为您的设施局域网提供了答案。
互联建筑提供了面向办公楼应用的专用网络,有利于打造高效工作场所,促使员工专注于工作并提升工作效率。由于系统集成了专用办公楼LAN,为了便于轻松进行连接和收集信息,这些系统间必须能够相互通信。
用户期待他们的技术能够随时随地得到应用,也期望经过演进的网络可为这些技术提供支持。用户产生了网络需求,希望网络能够支持他们以数字为先的生活方式,这就迫使数据网络不断演进。当用户低头看手机以检查是否联网时,他们可能不会意识到,刚才迈步走进的互联建筑在网络方面正不断演进,能够支持新的工作方式。从监控办公楼内部环境,到调节温度和气流以提高舒适度和增加认知功能,再到自动调节照明平衡以便利用阳光来节省能源,办公楼局域网能够帮助各个建筑系统创造适合用户工作的理想环境。
随着办公楼网络的重要性日益凸显,康普能够为用户提供支持,帮助客户选择合适的网络解决方案。从康普在传统局域网领域的全球一流企业网络解决方案,到使用通用连接网格的创新方法,康普拥有最出色、最丰富的产品线。康普利用自己的专业知识和丰富经验,可随时为客户提供帮助。