来自康普 Christy Moossy的引言: Equinix 指出,数字贸易的快速发展使“通过高速光缆连接全球商业中心”成为一种需求。Equinix 首席市场官 Sara Baack 描述了数字贸易的结构,并举例说明了数字贸易的未来。这为康普助力数据中心转变以及适应高速网络升级解决方案的战略提供了支持。
(注:下文为 Equinix 首席市场官 Sara Baack 发表于康普博客中的特邀博文。该博文原发表于Equinix博客. 就像康普博客中的所有博文一样,本特邀博文中的观点和意见仅代表作者本人的看法,并不一定反映康普的观点。
从丝绸之路到香料路线,贸易路线跨越海洋连接各大洲,通过水路、航线、铁路和高速公路重塑整个世界。然而现代贸易路线走的是截然不同的媒介,是与丝绸毫无关系的光纤。
如今最为繁忙的贸易路线当属数字路线,它们通过高速光缆连接全球商业中心。数字路线经常漂洋过海,携带着数字企业赖以生存的一切信息,包括最新的视频流和任务关键型云服务。数字贸易核心数据流 15 年前几乎不存在。然而麦肯锡“全球化数字报告”指出,过去十年数字化服务贸易翻了一倍以上,现在约占总服务出口的近50 %。
点击转发: Equinix 的 Sara Baack 在博客中讲述了互联如何让企业变得分散和全球化,而不是集中化和缓慢化。
随着数字贸易增长,定义为企业间私人流量交换的互连需求也随之增长。事实上,全球互连指数这一由 Equinix 发布的新市场研究,预测在未来的几年里全球数字化产品和服务贸易将成为互联需求的关键驱动因素。原因是什么?客户、合作伙伴以及雇主相互之间的数据流和交易不断增长,需要越来越多的互连,才能将这些参与者以及位于全球各个位置的数字化解决方案直接连接在一起。公用互联网越来越不堪重负,拥堵和安全风险越来越大。要想盈利,数字贸易需要互连。
数字贸易的大体结构
与最初的贸易路线一样,数字经济数据流携带广泛的产品和服务。当今最受欢迎的一些数字产品/服务包括:
- 解决方案: 世界各地几乎每个行业每天都有大量的解决方案通过网络以及重要数字贸易渠道”云”完成数字化交易。帮助金融服务公司发出高频交易指令,基于云计算的 SaaS 解决方案可能至关重要。大数据分析解决方案可以帮助零售商更好地预测消费者购买意愿,据此调整库存或产品开发。我们每天都能看到 Equinix 客户的数字交易活动,比如 vwdGroup,这是一家为投资行业提供信息和技术解决方案的德国公司。借助我们的全球平台整合公司旗下数据中心后,vwdGroup 现在可充分利用互连将数据和解决方案投递至全球各地,同时降低成本,提高安全性和性能。
- 见解:如今数量惊人的数据层出不穷,但是,结果数据集必须有效地存储和处理,而且许多数据集需要实时分析才能具有些许价值。要做到这一点,必须在众多供应商和解决方案间协调不同数据系统、流程和服务。通过提取洞察力,最终带来新的营收、创新机会和更高的业务效率与安全性。比如,Equinix Ad-IX 数字生态系统中的程序化广告代理商可以提供分析能力,帮助广告商在合适的时间将合适的广告投放到合适的客户面前。
- 内容: 大量的在线内容彻底改变了人们看电视等休闲娱乐活动的方式。Cisco 预测到 2021 年,视频内容将达到所有消费者网络流量的 82%,届时视频流行业产值有望增长至 700 亿美元 (MarketsandMarkets)。这些动态有利于如 Equinix 客户 ContentBridge 这样的公司,其为娱乐行业的玩家提供软件和最佳实践,这些玩家需要在多个业务伙伴之间有效地管理他们不断增长的内容库。实施完成面向互连架构™ (IOA™) 后,ContentBridge 充分利用 Equinix 的全球影响力,使媒体平台更接近云服务提供商和客户,从而提供更安全、更有效、可扩展的解决方案,内容交付速度快了三倍。
保护数字贸易的未来
丝绸之路和琥珀之路的繁荣离不开路!同样地,支持和优化数字贸易核心数据流离不开一些基本的功能,包括:
- 网络密度:接入海底和地面布设的广泛网络,是将数字产品和服务以所需速度准确送到目的地的唯一途径。在 Equinix 的帮助下,最近海底电缆建设蓬勃发展,这将进一步促进全球数字贸易,为一些地区提供更便利的服务,并为服务不足的地区提供新的服务。比如,Seaborn Networks 与我们合作开通了第一条介于美国和巴西商业金融中心之间的高容量海底电缆线路 (Seabras-1)。
- 云密度: 从数据分析到电子商务,Multicloud 为各地支持数字贸易的企业提供了不计其数的各种服务。FreedomPay 是基于云的数字商务先驱,为商家提供简化复杂数字支付环境的方法。该公司依托 Equinix 拓展全球服务网络,与多个业务合作伙伴和云服务提供商建立更加紧密的联系。这一举措极大地提升了其全球影响力与网络性能,同时降低了60 % 的全球网络成本。
要充分利用云计算和网络服务,帮助各行业、地区和合作伙伴为提升竞争力而开展密切合作,互连是关键。互联可让公司遍布全球,避免过于集中和反应迟钝。这有利于保持动态,把握数字贸易的潮流。
查看全球互联指数,了解目前正在发生的互联以及未来的发展。随着数字贸易不断重新定义全球商业,它可以帮助您竞争和成长。