一起来加以了解:技术充满魅力。创想用白炽灯做无线介质、推出可折叠智能手机或实现 1TBps 的传输速度,这些都是振奋人心且富有价值的新闻。大家对此都是喜闻乐见。而对于网络基础设施,人们的热情显然没有这么高涨。
事实上,企业的 LAN 基础设施,只有在发生故障时才会成为争相报道的新闻。企业的网络即便创下 99.9% 的正常运行时间,管理人员也不会因此而获得嘉奖;然而,一旦出现 0.1% 的网络故障,管理人员也会因此备受责难。在今天的商业环境下,意外停机的代价极其高昂——据 Ponemon Institute 估计,每次意外事件大约造成 386 万美元的损失。
当然,公司遭受的远不止是盈利损失。所有意外停机都会影响企业的工作效率、利益相关方的关系、供应链物流以及您能想到的诸多方面。可见,网络可靠性和业务连续性息息相关、互为因果。
点击转发: 最好的网络基础设施还未曾展现在您的眼前。康普通过这 3 种方法将其隐蔽。
就像篮球或足球比赛中的裁判一样,最佳的基础设施综合布线就是自始至终都未曾引起过您的关注。如何才能隐蔽建筑内的 LAN 网络呢?这需要一些实战技巧。要做好出色的传统规划,与此同时,了解建筑物内网络基础设施的各个方面对网络可靠性有何影响。
- 自动化基础设施管理 (AIM):AIM 系统展示端口设备层的情况。这些系统持续监控所有物理层的连接,并就可能影响网络状态的变化或潜在破坏情况,提醒相关人员。
- 模块化可扩展性:所有部署成功的网络都是经过不断的调整。必须具备可扩展的基础设施和模块化组件,才能在尽可能不影响业务连续性的情况下,适应不断发生的变化。这样,只需关闭几台设备,就能实现对新技术和更快速度的支持。
- 网络融汇:并不是只有服务提供商的网络才需要融汇。网络融汇正在重新定义企业 LAN 网络的设计和部署方式。越来越多的系统需要依靠结构化布线网络进行电力和数据传输:安保、照明、室内无线网络等。以太网供电 (PoE) 和供电光纤(通过部署 6A 类铜缆)等供电布线系统,可让您的网络一路无缝扩展。由于这些系统通过交换机供电(一般采用 UPS 电池供电),所以在断电时不会发生故障。
灵活、冗余而智能的网络基础设施,不仅可以大大降低意外中断的可能性,还可以最大限度地提高整个企业的工作效率。康普与世界各地的公司合作,帮助他们实现更智能、更高效建筑和空间的愿景。To learn more, check out our recommendations for a more reliable network and read the news story in Inside Networks (pages 54-56).