找到的文章:250
Open RAN(开放式无线接入网)的基本基础是以开放的方式实现无线电接口的标准化,从而确保不同供应商制造的组件无线电设备之间的互操作性。Kevin Linehan在本博客中对此进行了详细说明。
5G在全球客户中的普遍采用,使其成为在新用户方面增长速度最快的蜂窝无线技术。5G Americas总裁Chris Pearson在这篇博文中详细介绍了不久前进行的一项研究。
较之Part 90Z,CBRS对于100 MHz接入提供更多频谱,并可用于解决部分地区现有的Part 90Z拥塞。Part 90Z许可将在2020年10月过期,因此被许可方现在就应该行动起来,制定并执行其过渡计划。Rashid Bhatti和Mark Gibson在此博客中进行了说明。
从未来网络的设计和管理,到这些复杂项目的实施、验证和自动化,康普的专业服务团队确保最大、最雄心勃勃的网络转移顺利进行。阅读更多关于专业服务和他们如何帮助您的信息。
在这篇博文中,Mark Gibson 简要介绍了最近由无线基础设施协会发布的名为“CBRS 机遇”的白皮书。
运营商、市政当局和制造商之间的合作对于确保高质量的网络部署至关重要,既要满足美学要求,又要推动设计标准。在此博客中,Iris Troiano 解释了一些小型蜂窝基站隐藏设计如何增强 5G 覆盖范围。
部署天线以充分抵御恶劣天气模式和野火等自然灾害造成的大风,这只是微波设计工程师面临的众多艰巨挑战之一。这篇博客中,Kevan Williams 解释了康普 公司的 LX6 系列低风载天线如何将发射塔的负载降至最低以应对这些因素。
康普的Ric Johnsen在本博客中解释说,服务提供商将建立他们的优势网络能力,并继续朝着融合无线和有线网络以提高效率的方向发展。
制定好的线缆管理策略,细节决定成败。在这篇博客中,Mike Cooper 解释说,如果处理得当,好的线缆管理策略不仅可以保持当前线缆设备的高可用性,还可以提供模板,使网络的扩展和升级更快、更可靠。