集成医疗应用的网络要求

疫情期间,医疗网络在集成新医疗应用时面临众多挑战。Thierry Chau 在这篇博客中解释了新应用如何满足当前人们的需求,以及对新应用的需求可能会给医疗服务交付网络带来巨大的挑战。

Healthcare Hero-2330-640px即使是像医疗保健这样快速发展的行业,为提前应对持续疫情带来的压力和需求,过去 12个月也出现了前所未有的适应浪潮。其中许多适应已经在逐步实施中,如远程医疗、医疗遥测和增强面向患者、员工和访客的入口设施连接性。但全球医疗体系目前面临新的紧迫形势,推动这些渐进性变革进入了高速发展阶段。如今人们需要新应用,而对新应用的需求可能会给医疗服务交付网络带来巨大的挑战。

必须提高无线网络负载

许多新应用采用Wi-Fi室内蜂窝网络从而显著增加了使用过程中的网络需求。考虑到医院Wi-Fi网络必须发挥的所有作用:

  • 员工通信
  • 患者监控和遥测
  • 患者追踪
  • 设施访问控制
  • 库存管控
  • 远程安保设备

点击转发: 康普专家Thierry Chau解释了在疫情期间,医疗网络是如何在集成新医疗应用时应对众多挑战的。

这些应用需要大量带宽、低延迟、高可靠性以及应对网络中断或性能下降的可靠恢复性能。为满足这些需求,医疗网络需要使用面向未来的高性能网络基础设施解决方案

可访问性是关键

所有这些功能的一个共同主题就是,它们增加了可访问性和可见性,从而改进了流程,进而改善了患者治疗结果。通过促进医生与部门之间更快、更清晰的沟通、保障办公场所的安全以及提升患者体验,先进的未来医疗网络将改进医疗服务的交付方式。

当患者能够获得有关其病情和治疗的信息时,他们在接受医疗服务的过程中就会更积极。当护理人员能够访问患者的实时病情数据时,他们就能获得洞察,从而更有效地进行预测和响应。当医生能够查看诊断和测试结果时,他们就可以提出更好的建议。

这些应用都会提供必要的访问;访问可改进患者治疗结果,而这就是医疗交付的意义所在。

网络融合可以满足未来需求 

有线和无线医疗网络应用的大规模扩展模糊了LAN 和 WLAN 之间的分界线,而我们认为这是一件好事。通过将两种架构融合为一个共用基础设施,网络就能够快速适应和扩展,而这正是医疗网络特别需要的。

融合可实现更密集的网络,这些网络灵活适应员工、患者和设备的移动需求。它还为多个服务和应用奠定了基础,这些服务和应用可简化 IT 管理,并构建所需的额外容量和性能,以适应未来发展的迫切需求,就像适应当前发展一样轻松。

康普网络基础设施可以为医疗应用提供支持

融合的有效性取决于支持网络基础设施的解决方案。康普是全球医疗网络值得信赖的合作伙伴,因为我们提供的解决方案可应对目前和未来的严峻挑战。我们的技术和专业知识可实现所需性能,以便高效、可靠和经济地解锁当前和新兴的医疗应用。

医疗网络选择康普的原因有许多:

  • Every CommScope infrastructure solution comes with Application Assurance, guaranteeing it will meet application requirements for uptime and performance—and our automated infrastructure management (AIM) solutions provide you with the visibility into your network to assure you those SLA markers are being met.
  • 作为一家综合解决方案合作伙伴,康普可提供全面升级的基础设施,从而加快部署,消除互操作性挑战,并简化采购。
  • 康普的制造工厂遍布全球,可确保我们在世界任何地方都能够提供满足您网络需求的技术和数量,同时不影响制造质量。
  • 我们遍布全球的合作伙伴网络(包括本地设计人员、规划人员、安装和支持专家)随时准备帮助您加快部署,尽快实现投资回报率最大化。

详细了解康普基础设施解决方案如何帮助医疗网络集成先进的医疗应用。

了解医疗网络解决方案