选择语言

小型蜂窝基站

为了帮助移动网络运营商满足日益增长的更好室内LTE服务的需求,康普提供小型蜂窝基站解决方案,为小型办公室和大型室内区域提供卓越的室内覆盖。

这些小型蜂窝基站解决方案即使在高密度设施中也能提供“5道杠”语音传输以及高性能数据和多媒体连接。从单蜂窝云无线接入网络(C-RAN)到一体化LTE plus运营商管理的Wi-Fi设备,我们的小型蜂窝基站系统帮助无线网络运营商满足对移动数据急剧增长的需求,同时为宏网络减轻负担。

手册:蜂窝基站虚拟化简介

通过本简报了解什么是蜂窝基站虚拟化。
发布日期:2016年5月18日
区域: 全球

手册:OneCell系统

对OneCell C-RAN小型蜂窝基站系统的详细介绍。
发布日期:2016年11月15日
区域: 全球

2017年6月25

加勒比与拉丁美洲的无线网络市场正在向室内发展

从他在巴西的办公室,Luciano Adami讨论了加勒比和拉丁美洲(CALA)地区的无线网络市场,尤其是对室内无线网络解决方案日益增长的需求。80%的移动连接发生在室内,然而只有2%的商用房地产安装了室内蜂窝网络,CALA将很快达到大规模、专用、有源室内无线网络解决方案部署的临界点。
2017年2月9日

顶级潜力创新 - OneCell C-RAN小型蜂窝基站

OneCell是康普的获奖室内小型蜂窝基站解决方案。它采用了云RAN(C-RAN)架构,通过单一蜂窝站点处理多个射频单元信号,改善性能并简化部署。OneCell的设计针对中到大型建筑,具有高容量和优越的性能。它也是这篇博文列出的康普最具潜力的创新之一。
2017年1月25日

企业网络中的无线网络:免费网络直播

为了给当今员工营造最适宜的工作环境,工作场所面临设计和布局方面的挑战。室内移动网络在建筑空间的重要性日益增加,因为它直接影响了员工的生产力。尽管在建筑物内部署无线网络基础设施的方式有很多,但全球正朝着基于IT的基础设施趋势发展,这种基础设施能够适应新一代Wi-Fi和室内无线网络系统。JP Compagnucci在本博文中介绍了不同的IBW方案,并透露了由《综合布线安装及维护》主持的2月2日的相关网络直播内容。
2016年11月10日

康普定义:什么是光纤网络融汇?

这是我们听到过很多的东西,甚至是我们相当一部分使命的基础。光纤网络融汇。它是什么,怎么工作?Wes Oxlee在今天的康普定义系列中作了解释。