选择语言

直流供电

借助业内首款智能即插即用型直流电源为您的天线供电

康普让您能够全面并经济高效地从您的蜂窝基站塔底向塔顶的远端射频单元(RRU)(或者DAS、都市蜂窝基站或CRAN网络中的远端单元)传输电力。我们的PowerShift®模块和机架提供即插即用的简便性,允许您部署智能直流电源,而无需升级您的布线基础设施。

使用PowerShift机架和模块,您可以为RRU升级提供所需的直流电源,而无需使用更大规格的电力电缆改造站点(节省了安装时间和成本并减少信号塔有效载荷)。PowerShift还有助于延长电池的正常运行时间。

 

  • 轻松部署新的或改造信号塔
  • 为DAS系统提供集中式电源
  • 可降低资本支出
  • 延长电池的正常运行时间

Brochure: Take back the power with PowerShift

Introducing PowerShift innovation from CommScope,the industry's first intelligent,plug-and-play DC power supply.
发布日期:2017年3月7日
区域: 全球

白皮书:减少宏蜂窝基站因耗散引起的直流功率损耗。

As the power demand of remote radio units (RRUs) has risen in the era of LTE—and will continue to significantly increase with the arrival of 5G—it becomes more important to find ways to improve power efficiency and minimize power dissipation in wireless cell sites.
发布日期:2017年2月16日
区域: 全球

2015年10月22

无线网络行业的一次能源革新(PowerShift)

康普刚刚发布了一项新的无线网络蜂窝基站能源解决方案,叫做PowerShift。PowerShift的其中一个独特优势就是它能够延长射频电池备用系统的正常运行时间。康普预计,PowerShift可以将射频电池的正常运行时间延长35%。John Chamberlain将在今天的博客文章中详细解释这一特点。