选择语言

室内天线和部件

To add spot coverage in high-traffic areas,CommScope offers a family of in-building distributed antenna systems (DAS),mounting hardware and accessories that enhance wireless coverage. 为了实现安装方便和最大程度低降低视觉冲击,我们的室内和室外天线均采用支持各种频率的多波段设计。

我们的DAS天线在高层办公楼等覆盖难度较大区域和在停车场、,体育馆、,机场和购物商场一样有效。我们还针对MIMO体育馆天线提供“听得见的咔嚓声”安装,以便按2-和5-度的增量对其进行水平和垂直调整。

覆盖多波段频率范围:

  • 适用于室内和室外使用
  • 设计紧凑
  • 无源互调(PIM)低
  • 提供稳定的方向图

手册:分布式覆盖和容量解决方案

康普的分布式覆盖和容量解决方案可在几乎任何地方提供可靠的无线网络覆盖。此手册中包含的成功案例讲述了客户所面临的挑战以及如何通过安装康普解决方案而使这些挑战得到解决。
发布日期:2016年12月15日
区域: 全球

手册:高性能无源器件

在对抗无源互调(PIM)的斗争中,康普推出了无源器件的新标准。 
发布日期: 2015年7月31日
区域: 全球

手册:i-POI®智能多系统合路平台

借助于节省空间的康普智能多系统合路平台(iPOI)实现BTS调控和PIM控制
发布日期:2016年12月15日
区域: 全球

手册:ValuDAS™无源器件

ValuDAS™ thoroughly tested passive DAS components that power many of the world’s most efficient wireless networks.
发布日期:2012年12月1日
区域: 全球

康普帮助世界一流的航空展会翱翔九天 - 珠海MCC

提供室内天线组件以支持预期中的带宽需求激增。珠海移动依靠康普设备实现对该项目的成功至关重要的端对端室内天线解决方案。
发布日期: 2017年7月19日
地区:亚太

康普室内无线解决方案

www.commscope.com 康普室内无线网络解决方案2 www.commscope.com 无线网络技术已成为公共场所和商业建筑中个人通信和初期应急服务的主要通信方式。随着无线渗透率达到并超过100%,用户需要……
发布日期:2012年12月12日
区域: 全球
2016年12月14日

10大康普创新:分布式天线系统解决方案

通过收购与内部开发,自1989年分布式天线系统(DAS)出现以来,康普一直是这一领域的领导企业。在今天的博文里,Matt Melester谈了DAS的历史,以及为什么它仍然是提供移动运营商所需的密度和高容量的关键设备。
2016年11月21日

回声消除节点中继器 - 康普的下一顶级创新

作为40周年庆的一项活动,康普团队着手精选出在过去40年里,康普公司(或者康普收购的公司)最重要的40项创新。在康普的20大创新成果中,节点中继器是第一款使用数字同频技术和回声消除的蜂窝基站中继器。它们使无线网络运营商能够以新增基于基站的蜂窝基站的十分之一成本来扩大覆盖范围。浏览Thomas Kummetz今天发表的博客文章了解详情。
2016年11月10日

康普定义:什么是光纤网络融汇?

这是我们听到过很多的东西,甚至是我们相当一部分使命的基础。光纤网络融汇。它是什么,怎么工作?Wes Oxlee在今天的康普定义系列中作了解释。
2016年11月2日

无线网络连接作为下一个公用设施

无线网络连接已成为连接用户必不可少的需求,然而,超过80的所有无线网络流量起始或终止在室内。在这篇博文里,Sean Kerr解释了我们中有多少人希望自己所有的设备在进入任何建筑时都能按需工作。