选择语言

基站天线和设备

关联世界的创新性技术

康普的可靠解决方案提供卓越的射频性能、控制与可靠性,同时降低总体拥有成本。

我们的基站天线系统与配件产品组合为应对所有挑战提供高品质解决方案,包括远程电调管理与为诸如MIMO与数字波束形成技术等新兴应用设计的天线。

所有康普基站天线100%在微波暗室中测试VSWR与IM以保证其一致性,确保在现场作业中无故障运行。每一条双极化天线也均接受隔离检测。要查看检测结果,请在网上访问我们的WebTrak®认证报告系统。

  • 借助都市蜂窝基站小型天线缓解密集城区站址获取问题
  • 仅需三条双波束天线即可实现六扇区性能
  • 借助多波束天线在高流量地点扩容
  • 采用超宽带天线简化网络融汇,支持几乎所有频段中的所有主要空中界面,包括新发布的600和1400 MHz频谱设计。

应用指南:多波束天线规划

了解如何使用多波束天线增加网络密度,提升容量。
发布日期:2015年8月31日
区域: 全球

手册:都市蜂窝基站最佳实践指南,实现成功的致密化策略

CommScope's Metro Cell best practice guide shares strategic insights for successful densification through offloading traffic to smaller outdoor cell sites. 了解更多。
发布日期:2016年4月8日
区域: 全球

手册:采用康普射频路径解决方案推广使用600 MHz

在前端采用正确的射频路径解决方案,康普能帮助您简化600 MHz频谱的推广使用。了解更多。
发布日期: 2017年7月26日
区域: 全球

手册:六扇区总承包解决方案

容量和网络优化六扇区总承包解决方案:显著扩容,将部署费用降至最低并精简新服务的推出流程。今日的移动订户对数据的需求量极其庞大。随着智能手机席卷无线网络市场,对更高数据呑吐量的需求持续飙升。因此
发布日期:2013年2月5日
区域: 全球

技术吧:基站天线命名规则

Explanation of base station antenna model number nomenclature.
发布日期:2017年3月9日
区域: 全球

技术吧:BSA产品测试设备和标准

康普基站天线达到外部环境/可靠性测试标准——已通过IEC或ETSI标准测试/验证。
发布日期:2017年3月1日
区域: 全球
2017年2月21日

了解最新型的1400 MHz多频段天线

无线网络行业正在推出新的频段。康普的超宽频天线为他们提供支持,包括目前市场上最新型的1400 MHz多频段天线。Marty Zimmerman在这篇迎接2017年世界移动通信大会的视频博客中作了详细的解释。
2016年12月9日

10大康普创新:基站天线极化多元性

在无线网络中,极化分集让运营商可以用一个基站天线起到两个基站天线的作用,同时还具有实现可靠通信所需的发集。DualPol是第一款极化多元性天线的品牌名称,它通过公司收购成为康普的一部分。目前康普是移动网络天线技术的领先企业。从Lou Meyer今天的博文中了解更多关于这一创新的历史。
2016年12月7日

10大康普创新:基站天线波束倾角调整

今天的博文公布康普(或其收购公司之一)10大创新之一——基站天线波束倾角调整。这一创新使无线网络运营商得以改善覆盖范围和网络性能。博文作者Lou Meyer认为,调整、优化和控制天线方向图的能力仍然是为用户提供高性能无线网络的关键工具。
2016年10月14

康普定义:什么是内置智能偏置器?

遥控电调(RET)是基站天线的独特功能,让运营人员无需登上塔顶移动天线,就能对天线进行遥控调节。智能偏置器是RET系统的一部分,部署偏置器的一个创新是把它集成到天线内部。Rob Cameron在今天的博文里解释了相关的技术细节。