DEV1的测试

OneCell-办公室-压缩图片商业办公楼继续经历着一个非常不确定的时期。 工作场所设计和布局都面临挑战,以为当今的员工营造最适宜的工作环境。物联网继续推动着大量基于IP的新设备的安装和连接。连接并为这些不同的设备供电是相当大的挑战。而且另一个趋势在建筑空间中正变得至关重要,因为它直接影响到员工的生产力——室内移动网络

“无处不在的移动性”意味着一个 普遍的期望,即无线网络连接将在整个建筑内可用,而不只是一部分区域。员工们通常并不关心他们的数据无线网络连接是通过Wi-Fi网络还是蜂窝网络,他们只是需要语音和数据连接以及性能。由于大多数企业需要提供这两种类型的无线网络技术,它们的基础设施必须兼顾二者。

尽管在建筑物内部署无线网络基础设施的方式有很多种,但全球正朝着基于IT的基础设施这一趋势发展,这种基础设施能够适应新一代Wi-Fi和室内无线网络(IBW)系统,如分布式天线系统(DAS)或小型蜂窝基站。

  • Wi-Fi随着Wi-Fi标准不断发展到更高的吞吐量(802.11ac、WiGig 802.11ad和更高的第二波),连接Wi-Fi接入点到交换机的综合布线必须支持更高的主干速度,包括2.5 Gbps、5 Gbps和最终的10 Gbps。
  • DAS:DAS的最新进展有助于该技术更好地扩展,以服务大型办公楼和企业。例如康普的ION-E使用紧凑的头端设备和全数字头端,使其能够运行于综合布线。这类解决方案有时被称为企业网络DAS。
  • 小型蜂窝基站与DAS类似的情况也发生在小型蜂窝基站。例如,在C-RAN小型蜂窝基站如康普的OneCell中,使用综合布线系统和PoE将多个分布式无线电/天线设备连接到集中式基带单元,从而在标准IT基础设施中提供无线网络覆盖解决方案。

由于无线网络连接现在是建筑物必备的需求,因此使用正确的设计方法部署合适的基础设施对于支持最苛刻的无线网络应用至关重要。康普的通用连接网格(UCG)提供了一种通用架构,包括高性能综合布线和连接,支持Wi-Fi和蜂窝系统并支持有线LAN和其它应用。基于区域或网格模式,而不是以桌面或设备为中心的连接方法,UCG的设计旨在为建筑物内部提供最佳的连接、容量和灵活性。

如果你想进一步了解如何在企业中支持移动性,请注册将于2月2日举行的免费“企业无线网络应用和技术”网络直播,由综合布线安装和维护部门主办。康普的Jason Bautista将详细介绍DAS、小型蜂窝基站和Wi-Fi网络的通用连接网格。他的报告将有助于选择正确的综合布线介质类型(双绞线、单模和多模光纤)以及可用作DAS和Wi-Fi连接回程的架构。

关于作者

Juan Pablo Compagnucci

Juan Pablo Compagnucci领导康普的全球企业室内无线网络市场开发计划。此前,他曾担任康普加勒比和拉丁美洲地区智能建筑团队的解决方案架构师。在那之前,他在CALA的不同国家担任康普的技术经理。JP在网络和通信行业拥有12年的经验。在加入康普之前,他曾在两家全球无线电信供应商担任无线网络应用工程师和RF顾问。他的职业生涯始于统计和概率的教授职位。JP持有阿根廷科尔多瓦IUA学院的通信工程学位。

查看该作者的所有文章

添加评论

请使用下面的表格提交您的评论

 
(必填)