最近,用于建筑物和数据中心内的新型OM5宽带多模光纤类型发展势头获得多个方面的强劲推动。
短波分复用多源协议小组(SWDM MSA)3月16日宣布成立一个行业联盟,以定义光学规范,并推动使用双工多模光纤的数据中心和企业园区应用采用短波WDM标准。该小组还宣布了前两项有关标准的发布,定义了四波长SWDM的光学规格,以分别传输40 Gb/s和100 Gb/s以太网信号(分别为“40 GE SWDM4”和“100 GE SWDM5”)。
与传统的OM3和OM4光纤相比,OM5在支持SWDM应用方面具有显著的优势。在将来,SWDM技术还有可能用来在多模光纤中实现200、400和800 Gb/s的以太网速度。
另请参阅:将来的多模光纤有名字了,叫做OM5
此外,3月24日,包括宽带多模光纤的IEC光纤规范(IEC 60793-2-10 ed.6)委员会投票草案(CDV)得到批准,所有国家委员会都投了赞成票。该规范将得以直接发布,无需经过国际标准最终草案(FDIS)投票。IEC CDV的积极投票结果是OM5在即将发布的ISO/IEC 11801-1标准中得到完全支持的最后一个里程碑。IEC光纤规范在不可能再短的时间内通过了所有制订阶段,只经过相隔不到一年的两次投票,这一事实显示了OM5的强大行业支持。
与此同时,上个月的TIA会议中,TR-42.12分委员会(光纤和电缆)通过了一项动议,以柠檬绿这一颜色代表WBMMF。该动议启动了一个新项目TIA-598-D-2(附录),协调将柠檬绿作为WBMMF的护套颜色(TIA-492AAAE, OM5),包括护套颜色表和定义这一护套颜色的任何其它规范项目。
所有这些进展都是OM5及其应用获得市场接受的关键。OM5的应用和综合布线基础设施规范的融合正在迅速发展,使OM5成为新的多模安装的理想选择。